Program Window (microDisplay X)#
다음 프로그램 창이 열립니다:

Viewing Pane#
Viewing 창에서는 해당 탭을 선택하여 다양한 정보를 볼 수 있습니다:
- Getting Started: 여기에는 microDisplay X 사용을 위한 첫 단계가 나열되어 있습니다.
- Acquisition Channel: 여기에서 (이미지 취득 중) 취득 중인 이미지 또는 (취득 중지가 완료된 후) 취득된 이미지를 확인할 수 있습니다.
- Hardware: 여기에서 연결된 프레임 그래버 보드와 설치된 드라이버 및 펌웨어 버전에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. CoaXPress 카메라를 사용하는 경우 감지된 링크 구성에 대한 정보(Link Configuration 하위 탭)도 확인할 수 있습니다.
- Cameras: CoaXPress 카메라를 사용하는 경우 프레임 그래버 런타임 환경의 GenICam 인터페이스를 사용하여 여기서 카메라를 구성할 수 있습니다.
Log Pane#
Log 창에는 다양한 정보가 표시됩니다.
- Log: 오류가 발생하면 여기에 해당 오류 메시지가 표시됩니다.
- 이미징이 실행되는 동안 로깅 프레임의 다른 탭으로 전환하면, Log 탭을 벗어난 이후 놓친 메시지 수가 탭에 직접 표시됩니다.
- Grabber Events: 발생한 프레임 그래버 이벤트를 나열합니다. (자세한 내용은 여기 참조)
- 로깅이 진행되는 동안 개별 로그 라인을 읽으려면 라인 스크롤을 중지할 수 있습니다. 실행 중인 라인 위를 마우스 우클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 Auto Scrolling Enabled를 클릭하여 자동 스크롤을 중지합니다.
- 로깅 프레임의 다른 탭으로 전환하면, Grabber Events 탭을 벗어난 이후 놓친 그래버 이벤트 수가 탭에 직접 표시됩니다.
- Camera Discovery Log: 링크 구성 및 카메라 검색 중에 발생하는 모든 이벤트를 나열합니다.
- Camera Connection Log: GenICam 통신 중에 발생하는 모든 이벤트를 나열합니다.
- System Status: 현재 시스템 상태를 표시합니다.

Configuring the GUI Settings#
microDisplay X의 그래픽 사용자 인터페이스에서 정보 표시 방식을 변경하는 다양한 옵션이 있습니다. 자세한 내용은 Setting User Preferences를 참조하세요.
Applet Pane#
애플릿을 로드한 후 Applet Layout 창에는 다음 내용이 표시됩니다.
- 보드에 로드된 애플릿과 함께 프레임 그래버 보드의 보드 인덱스
- 로드된 애플릿의 모든 프로세스
- 각 애플릿 프로세스별:
- 해당 프로세스의 모든 카메라 입력 포트
- 해당 프로세스의 모든 DMA 출력 포트
- Cam 라인에서 툴팁을 통해 연결된 카메라에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 카메라 라인에서 Edit 버튼을 클릭하여 연결된 카메라를 변경할 수 있습니다.
Example 1: 4개의 프로세스가 있는 Applet입니다. 각 프로세스에는 1개의 카메라 입력 포트와 1개의 DMA 출력 포트가 있습니다.

Example 2: 1개의 프로세스가 있는 Applet입니다. 이 프로세스에는 2개의 카메라 입력 포트와 2개의 DMA 출력 포트가 있습니다.

Loading Multiple Applets#
microDisplay X에서는 여러 애플릿을 로드할 수 있습니다(장착된 프레임 그래버 보드당 하나의 애플릿). Applet Layout 창에는 로드한 모든 애플릿이 세로로 나열됩니다.

Display by Source Type#
소스 유형별로 카메라 입력 및 DMA 출력 포트가 표시되도록 뷰를 전환할 수 있습니다.

어떤 DMA/카메라가 어떤 프레임 그래버 보드에 속하는지는 상태 표시 바로 다음에 표시되는 보드 인덱스를 통해 확인할 수 있습니다.
소스 유형별로 정렬된 화면을 보려면:
- Tools 메뉴에서 Settings를 선택합니다.
-
열리는 대화 상자의 GUI, Applet Layout에서 View Mode를 Resource Mode로 설정합니다.