콘텐츠로 건너뛰기

PoCL Support (microDiagnostics)#

PoCL Support 활성화#

다음 구성 요소를 함께 사용하려면 프레임 그래버에서 PoCL 지원을 활성화해야 합니다.

  • Power over Camera Link (PoCL) 카메라
  • marathon Camera Link frame grabber
  • VisualApplets 3.0.6(이상)으로 생성된 Applet set 2.0(이상) 또는 개별 앱릿(*.hap 파일)

applet set version 2.0(이상)의 어플릿 또는 VisualApplets 3.0.6(이상)으로 생성된 개별 어플릿을 실행하는 경우, marathon frame grabbers의 PoCL support는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

microDiagnostics에서 PoCL 지원을 활성화합니다. 이 도구는 Framegrabber SDK 설치에 포함되어 있습니다. PoCL 지원을 활성화하려면 Framegrabber SDK 버전 5.5.1 이상을 설치해야 합니다.

marathon frame grabber에서 PoCL 카메라를 사용하기 위해 PoCL 지원을 활성화하려면:

  1. Framegrabber SDK 설치에 포함된 microDiagnostics 도구를 엽니다(설치 디렉터리, 하위 디렉터리 bin). PoCL 지원을 활성화하려면 Framegrabber SDK 버전 5.5.1 이상을 사용해야 합니다.
  2. microDiagnostics의 Frame Grabber 창에서 PoCL support를 활성화할 보드를 선택합니다.
  3. Tools 메뉴에서 Board Settings를 선택합니다.
  4. 대화 상자에서 Enable PoCL Detection을 선택합니다.

    Enable PoCL Detection

  5. frame grabber의 FPGA를 다시 구성합니다. 이렇게 하려면 다른 어플릿을 활성화/로드하거나 컴퓨터를 콜드 부팅하면 됩니다.
    이제 frame grabber의 PoCL support가 활성화됩니다.

PoCL Support 비활성화#

PoCL support를 비활성화하려면 위에 표시된 Enable PoCL Detection 확인란의 선택을 해제합니다.