콘텐츠로 건너뛰기

marathon ACX-QP#

marathon ACX-QP은 CXP-6 프레임 랩버입니다. 컴퓨터 전원 공급장치에 연결되면 marathon ACX-QP는 PoCXP(Power over CXP)를 지원합니다.

marathon ACX-QP

컴퓨터에 marathon ACX-QP를 설치하려면 PCIe Gen. 2 x4 슬롯 이상에 장착하십시오. 다음 이미지는 두 대의 카메라가 연결된 marathon ACX-QP를 보여줍니다.

PCIe Connection

Image Processing#

Image processing functionality는 요청 시 제공됩니다. 관심이 있으신 경우 Basler Support로 문의해 주세요.

Production Line Integration#

생산 라인 통합을 위해 marathon ACX-QP는 여러 범용 입력 및 출력을 제공합니다. 4~20개의 GPIO(사용되는 하드웨어 애드온에 따라 다름)는 갈바닉 절연되어 있습니다.

이러한 GPIO를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 조명 신호 및 카메라 신호 등 trigger signal을 전송하여 주변 장치를 제어합니다.
  • 엔코더 및 광센서 등 주변 장치로부터 다양한 trigger signal을 수신합니다.
  • 여러 marathon ACX-QP 프레임 랩버를 동기화합니다.
  • 연결된 장치를 동기화합니다.

생산 라인 내의 marathon ACX-QP (예시)

Software Programming and Configuration Interface#

marathon ACX-QP는 사용하기 쉬운 API를 제공합니다. Framegrabber API를 사용하면 프레임 랩버를 모든 이미지 처리 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. Framegrabber API를 사용하여 다음 언어로 코드를 작성할 수 있습니다.

  • C/C++
  • C# (래퍼 제공)
  • Python (래퍼 제공)

Framegrabber API에 대한 자세한 내용은 Framegrabber API documentation을 참조하십시오.

또는 Basler의 GenTL Interface를 사용하여 GenTL consumer 형태로 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. Basler GenTL Interface에 대한 자세한 내용은 GenTL Interface documentation을 참조하십시오.

Connectors and LEDs#

Connectors#

marathon ACX-QP에는 다음과 같은 커넥터가 있습니다.

커넥터가 있는 marathon ACX-QP

Configuration Switch#

포트 외에도 marathon ACX-QP는 SAVE configuration이라고 하는 대체 FPGA 구성을 활성화하기 위한 온보드 구성 스위치를 제공합니다. SAVE configuration에 대한 자세한 내용은 FPGA Fall-Back Configuration을 참조하십시오.

Configuration Switch

LEDs on the Slot Bracket#

CXP 링크의 상태를 나타내는 LED가 marathon ACX-QP의 슬롯 브래킷에 하나 있습니다.

marathon ACX-QP 슬롯 브래킷의 LED

LED 녹색 CXP 링크 연결 작동 준비 완료

LED 빨간색 CXP 링크 연결 없음

LEDs on the Board#

보드의 marathon CXP-SP LED

LED 이름 LED 색상 의미
TRG_PWR 초록색 프론트 GPIO가 외부 전원(전원 입력)에 연결되어 있습니다.
SAVE 빨간색 FPGA 구성에 SAVE configuration이 사용됩니다.
READY 주황색 FPGA가 성공적으로 구성되었으며 작동 준비가 되었습니다. READY LED는 FPGA에서 SAVE configuration이 사용될 때도 켜집니다.
PGOOD 주황색 PGOOD=Power Good
모든 전압이 정상적으로 인가되었습니다.
1 주황색 사용자 정의. LED는 소프트웨어를 통해 제어할 수 있습니다. 카메라 커넥터와 관련이 없으며 어떤 목적으로든 사용할 수 있습니다.
2 주황색 사용자 정의. LED는 소프트웨어를 통해 제어할 수 있습니다. 카메라 커넥터와 관련이 없으며 어떤 목적으로든 사용할 수 있습니다.
3 주황색 사용자 정의. LED는 소프트웨어를 통해 제어할 수 있습니다. 카메라 커넥터와 관련이 없으며 어떤 목적으로든 사용할 수 있습니다.
4 주황색 사용자 정의. LED는 소프트웨어를 통해 제어할 수 있습니다. 카메라 커넥터와 관련이 없으며 어떤 목적으로든 사용할 수 있습니다.
PWR(상단 LED) 초록색 프레임 그래버가 PCIe 인터페이스를 통해 12 VDC IN을 수신합니다.
PWR(하단 LED) 초록색 프레임 그래버가 CXP 케이블을 통해 카메라에 전원을 공급하기 위해 컴퓨터 전원 공급 장치 커넥터를 통해 전압 IN을 수신합니다.

사양#

marathon ACX-QP
Order Number 2200000354
호스트 인터페이스 PCIe Gen 2 x4 (직접 메모리 액세스)
대역폭(표준/최대) 최대 1.8 GB/s의 지속적인 데이터 대역폭
온보드 메모리 1 GByte DDR3-RAM
전원 공급 장치(입력) / 현재 PCIe 슬롯 12 VDC (±5 %) / <1.5 A (actual values depend on processing)
전원 공급 장치(입력) / 현재 PCIe 6핀 커넥터 12 VDC (±5 %) / <6.5 A (actual values depend on connected PoCXP cameras)
PoCXP 공급(출력) CoaXPress 커넥터당 24 VDC 조정 전력 17 W
소비 전력 일반적으로 1.075 A @ 12 VDC(실제 값은 이미지 전처리에 따라 다름), 최대 부하: 3.15 A(4핀 전원 커넥터를 통한 단일 공급)
크기(길이 x 높이) PCIe 표준 높이
하프 길이 카드:
167.64 mm x 111.15 mm
중량 200 g
카메라 인터페이스 4 x CXP-6(CXP-1~CXP-6, DIN 커넥터)
주위 온도 50 °C (0 LFMa)
60 °C (100 LFMa)
컴퓨터 내부에 적절한 공기 흐름을 권장합니다.
FPGA 작동 온도b 100 LFM에서 0–85 °Ca
보관 온도 -50–80 °C
작동 중 습도 5–90 %, 비응축
보관 중 습도 5–95 %
규정 준수 CE, RoHS, UKCA

  1. LFM = Linear Feet per Minute, 기류 속도를 측정하는 단위.↩︎↩︎↩︎

  2. 온도가 FPGA에서 직접 측정됩니다. marathon ACX-QP에 사용할 수 있는 모든 애플릿에서 애플릿 파라미터를 통해 측정값을 읽을 수 있습니다. FG_SYSTEMMONITOR_FPGA_TEMPERATURE. ↩︎

정보

PCIe 버스 데이터 처리량은 호스트 컴퓨터의 메인보드, 칩셋, BIOS 구성에 따라 다릅니다. 설치된 PCIe 보드 수도 처리량에 영향을 미치며, 예를 들어 PCIe x8 커넥터가 x4 성능만 지원할 수 있습니다. 확실한 확인을 위해 메인보드 설명서를 꼼꼼히 확인하십시오.

The Front GPIO Connector#

전면 GPIO 커넥터는 프레임 랩버의 기본 트리거 설정을 지원합니다. 트리거 커넥터를 사용하면 주변 장치(PLC)를 제어하고 여러 marathon ACX-QP 보드를 동기화할 수 있습니다.

트리거 IN/트리거 OUT용 전면 GPIO 커넥터를 사용하는 marathon ACX-QP(예: 대량 선별)

소켓은 슬롯 브래킷에 직접 위치합니다:

The Front GPIO Connector

기본 설정에서 전면 GPIO 커넥터의 트리거 커넥터는 다음을 제공합니다:

  • 3개의 차동 입력 신호 또는 풀업 모드의 2개 차동 및 1개 싱글엔드 입력 신호
  • 2개의 TTL 출력 신호

정보

전면 GPIO 커넥터의 핀 할당을 구성하여 다음과 같은 다양한 입력 신호를 제공할 수 있습니다:

  • 풀다운
  • 4개의 싱글엔드 신호 (차동 신호 없음).

GPIO 구성을 변경하려면 Framegrabber SDK와 함께 설치된 명령줄 도구를 사용하십시오.

자세한 내용은 Input Configuration 및 gpioTool을 참조하십시오.

Pin Layout of the Front GPIO Connector#

전면 GPIO 커넥터의 핀

PIN 번호 Galvanically Isolated Signal Reference Signal
1 No GPO 0 (TTL) 5 VDC / global GND (pin 6)
2 No GPO 1 (TTL) 5 VDC / global GND (pin 6)
3 No Reserved for RS 485 (GND)
4 No Reserved for RS 485
5 No —
6 No GND (global GND)
7 No 5 V_OUT (0.5 A max)
8 Yes Single-ended 신호: GPI 2
Differential 신호: GPI2+
GPI voltage IN (pin 10) / GPI GND (pin 15)
9 Yes Single-ended 신호: GPI 3
Differential 신호: GPI2- (즉, GPI 2의 반전 신호)
GPI voltage IN (pin 10) / GPI GND (pin 15)
10 Yes GPI voltage IN (4.5–28 VDC)
11 Yes Single-ended 신호: GPI 0
Differential 신호: GPI0+
아래의 정보 상자도 참조하세요.
GPI voltage IN (pin 10) / GPI GND (pin 15)
12 Yes Differential 신호: GPI0- (즉, GPI 0의 반전 신호)
아래의 정보 상자도 참조하세요.
GPI voltage IN (pin 10) / GPI GND (pin 15)
13 Yes Single-ended 신호: GPI 1
Differential 신호: GPI1+
아래의 정보 상자도 참조하세요.
GPI voltage IN (pin 10) / GPI GND (pin 15)
14 Yes Differential 신호: GPI1- (즉, GPI 1의 반전 신호)
아래의 정보 상자도 참조하세요.
GPI voltage IN (pin 10) / GPI GND (pin 15)
15 Yes GPI GND

정보

싱글 엔디드 신호를 핀 11(GPI 0) 및 핀 13(GPI 1)에 연결할 수도 있습니다. 이러한 싱글 엔디드 신호에는 핀 12와 핀 14를 사용하지 마십시오.

GPI0-, GPI1-, GPI2-에서 마이너스 기호는 GPI 0, GPI 1, GPI 2의 반전된 신호를 나타냅니다. 음의 전압을 나타내는 것이 아닙니다.

Extra Voltage IN/GND for Galvanically Isolated Circuit#

프론트 GPIO 커넥터의 모든 General Purpose Inputs(GPI)는 갈바닉 절연되어 있습니다. 들어오는 신호는 디지털 절연기를 통해 프레임 그래버로 전달됩니다. 이를 통해 프레임 그래버가 높은 입력 전압으로부터 안전하게 보호됩니다.

그러나 내부 GPI 회로를 작동하려면 전압원과 접지를 연결해야 합니다. 핀 10에는 내부 연산 증폭기의 작동 전압으로 사용되는 전압(GPI voltage IN)을 인가하고, 핀 15에는 해당 접지(GPI GND)를 연결합니다.

Supply Voltage Required

marathon ACX-QP 트리거 시스템은 GPI Voltage IN 핀(핀 10)에 공급 전압을 받아야 합니다. PWR 핀이 없는 장치를 연결하려면 외부 소스에서 GPI Voltage IN 핀(핀 10)으로 전원 공급을 제공해야 합니다.

Possible Topologies#

marathon ACX-QP는 다음과 같이 작동할 수 있습니다.

카메라 수 Number of Camera Ports Number of Frame Grabber Ports Mode 토폴로지
1 4 4 Bayer Pattern 카메라 1대, 포트 4개, 베이어 패턴
1 4 4 Grayscale 카메라 1대, 포트 4개, 그레이스케일
1 4 4 RGB 카메라 1대, 포트 4개, RGB
2 2 4 Bayer Pattern 카메라 2대, 각 포트 2개, 베이어 패턴
2 2 4 Grayscale 카메라 2대, 각 포트 2개, 그레이스케일
2 2 4 RGB 카메라 2대, 각 포트 2개, RGB
4 1 4 Bayer Pattern 4대 카메라, 4개 포트, 베이어 패턴
4 1 4 Grayscale 4대 카메라, 4개 포트, 그레이스케일
4 1 4 RGB 4대 카메라, 4개 포트, RGB

항상 12V를 공급하는 PCIe 6핀 커넥터를 통해 컴퓨터 전원 공급장치에 연결된 경우, marathon ACX-QP는 PoCXP(Power over CXP)를 지원합니다.

정보

하나의 호스트 컴퓨터에 여러 개의 imaFlex CXP-12 Quad 보드를 사용할 경우, 보드당 하나의 PCIe Gen. 3.0 x8 슬롯 이상을 호스트 컴퓨터에서 사용할 수 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 Using Multiple Boards in one Host를 참조하십시오.

어떤 토폴로지를 어떤 applet과 함께 사용할 수 있는지 확인하려면 Choosing the Right Area Scan Applet 또는 Choosing the Right Line Scan Applet을 참조하십시오.

Acquisition Applets#

시스템 자원을 최적화하여 사용하기 위해, marathon ACX-QP용으로 설계된 모든 이미지 취득 및 처리 기능이 marathon ACX-QP에 동시에 로드되지는 않습니다.

대신 Basler는 특정 응용 분야의 요구 사항을 충족하도록 결합된 특정 image acquisition 및 처리 기능의 다양한 컴파일을 제공합니다.

일반적으로 applet은 특정 카메라 interface 표준 및 토폴로지, 특정 image acquisition 기능, 그리고 경우에 따라 특정 image (pre-)processing 기능을 지원합니다.

Applets은 .dll 파일로 제공됩니다.

제공되는 Acquisition Applets 및 사용된 토폴로지에 대한 종속성에 대한 자세한 내용은 Acquisition Applets for marathon ACX-QP를 참조하십시오.

제공되는 Acquisition Applets(GenTL 및 Fglib)의 PDF 문서에 대해서는 Acquisition Applets for marathon ACX-QP Documentation을 참조하십시오.

주의 사항#

→ Safety Instructions (Frame Grabbers) 참조.

설치#

→ Connecting Frame Grabbers 참조.

→ Connecting Cameras 참조.