알려진 문제 (프레임 그래버)
이 섹션에서는 Basler 프레임 그래버의 알려진 문제에 대한 정보를 제공합니다.
모든 구성 요소
| 요약 | PCIe Gen 3x8 미만의 사양에서 Basler CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C 및 imaworx CXP-12 Quad 프레임 그래버를 사용할 경우 카메라의 Acquisition Frame Rate가 저하되고 이미지 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 설명 | Basler CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C 및 imaWorx CXP-12 Quad 프레임 그래버는 PCIe Gen 3x8(Direct Memory Access) 이상의 호스트 인터페이스가 필요합니다. 이보다 느린 호스트 인터페이스를 사용하면 카메라의 Acquisition Frame Rate가 저하되고 이미지 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 해결 방법 | 사용 가능한 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID | – |
| 요약 | 카메라가 올바른 이미지를 전송하지 않음 |
| 설명 | 링크가 여러 개인 카메라가 링크 간 이미지 데이터 분배와 관련된 CXP 표준을 준수하지 않는 경우, 컴퓨터로 올바른 이미지가 전송되지 않습니다. 이 문제는 JAI SP-12000C-CXP4 카메라에서 관찰되었습니다. |
| 해결 방법 | 사용 가능한 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID | TFS 211645 |
| 요약 | 카메라 시뮬레이터의 예기치 않은 동작 |
| 설명 | 앱릿의 내부 카메라 시뮬레이터를 사용하면 예상보다 낮은 대역폭이 나타날 수 있습니다. 이는 현재 시뮬레이터를 사용할 때 특정 오버플로 조건이 발생할 수 있음을 의미합니다. 실제 카메라를 사용할 때는 이러한 동작이 나타나지 않습니다. 이 문제는 내부 카메라 시뮬레이터에만 국한됩니다. |
| 해결 방법 | 사용 가능한 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID | – |
| 요약 | 프레임 그래버가 Windows Fast Startup과 함께 작동하지 않음 |
| 설명 | Windows 8 이상에서 Fast Startup(Hybrid Boot 또는 Hybrid Shutdown이라고도 함)이 활성화된 경우, 하드웨어 구성을 변경하고 시스템을 재시작한 후 프레임 그래버가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. |
| 해결 방법 | (종료가 아닌 명시적인) 재시작을 수행하면 이러한 문제가 해결됩니다. 문제를 완전히 방지하려면 www.windowscentral.com에 설명된 대로 Fast Startup을 비활성화하십시오. |
| 티켓 ID | – |
| 요약 | Linux 드라이버를 신뢰할 수 있는 Basler 인증서로 서명할 수 없음 |
| 설명 | Linux에서 보안 부팅(UEFI 모드)을 사용하려면 신뢰할 수 있는 인증서로 서명된 드라이버가 필요합니다. 드라이버가 소스 코드로 제공되므로 신뢰할 수 있는 Basler 인증서로 서명할 방법이 없습니다. |
| 해결 방법 | 드라이버를 사용하려면 보안 부팅을 비활성화하면 됩니다. 또는 이 Ubuntu 블로그 항목에 설명된 대로 드라이버에 직접 서명할 수 있습니다. |
| 티켓 ID | – |
imaWorx
| 요약 | 잘못된 이벤트 발생 시 LED 12EXT가 빨간색으로 켜짐 |
| 설명 | LED 12EXT는 imaWorx가 외부 전원 공급 장치에 연결되지 않았을 때 빨간색으로 켜지도록 되어 있습니다. 그러나 이 LED는 외부 전원 커넥터가 연결된 경우에만 빨간색으로 켜지며, 12V_EXT 대신 12V_DC_UP의 상태를 잘못 반영합니다. |
| 해결 방법 | 사용 가능한 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID | TFS 206709 |
인터페이스 카드
| 요약 | Basler CXP-12 Interface Card 1C를 사용하여 높은 프레임 레이트로 그랩하는 것은 지원되지 않습니다. |
| 설명 | Basler CXP-12 Interface Card 1C를 사용하여 50000 fps 이상의 매우 높은 프레임 레이트로 그랩하는 것은 지원되지 않습니다. |
| 해결 방법 | 사용 가능한 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID | – |
| 요약 | Interface Card에서 Applet을 변경하면 잘못된 장치 목록이 표시됨 |
| 설명 | Applet을 변경하는 동안 Interface Card에 연결된 카메라는 더 이상 액세스할 수 없음에도 불구하고 장치 목록에 계속 표시됩니다. 이 상태에서 카메라를 열려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다. |
| 해결 방법 | 사용 가능한 해결 방법이 없습니다. |
| 티켓 ID | – |