Trigger Extension Board 설치#
사전 요구 사항#
다음 Trigger Extension Board 중 하나만 설치할 수 있습니다.
두 보드는 별도로 구매해야 합니다.
Opto-Coupled Trigger 5에 대한 정보
설치하기 전에 보드가 설치된 후 보드의 DIP 스위치에 접근할 수 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우, 호스트 컴퓨터에 보드를 설치하기 전에 DIP 스위치를 설정하는 것이 좋습니다.
DIP 스위치에 대한 자세한 내용은 Configuring the Physical Interface를 참조하십시오.
정보
특히 다음과 같은 경우 컴퓨터 내부에 적절한 환기 시스템이 있는지 확인하십시오.
- 다중 보드 설치 시 보드 간의 공간이 좁습니다.
- 그래픽 카드와 가까운 위치에 보드가 설치된 경우.
Basler는 보드 사이에 충분한 여유 공간을 둘 것을 권장합니다.
다음 구성 요소가 필요합니다.
- microEnable 프레임 그래버
- 트리거 확장 보드
- 34핀 플랫 케이블
보드 설치#
Trigger Extension Board를 설치하려면:
- 호스트 컴퓨터를 종료하십시오.
- 호스트 컴퓨터의 전원을 차단하십시오.
-
호스트 컴퓨터의 슬롯 브래킷에 있는 빈 슬롯에 트리거 보드를 삽입하십시오.

-
나사를 사용하여 트리거 보드를 컴퓨터 케이스에 고정합니다.
-
34핀 플랫 케이블을 사용하여 마이크로에이블(microEnable) 프레임 그래버의 GPIO 소켓에 트리거 보드를 연결하십시오.

-
컴퓨터를 재부팅하십시오.
이제 트리거 보드를 사용할 준비가 되었습니다.
정보
하나의 트리거 보드에 여러 개의 microEnable frame grabbers를 사용하거나 그 반대의 경우에 대한 자세한 내용은 Using Multiple Boards를 참조하십시오.