Framegrabber API History#
Framegrabber 버전 5.7에서 5.9로의 변경 사항#
Frame Grabber Library fglib5 변경 사항#
- 함수
Fg_getIntSystemInformationForBoardIndex(),Fg_getInt64SystemInformationForBoardIndex(),Fg_getStringSystemInformationForBoardIndex,Fg_getIntSystemInformationForFgHandle(),Fg_getInt64SystemInformationForFgHandle()및Fg_getStringSystemInformationForFgHandle챕터에 문서화되어 있음 시스템 정보 다음을 호출하는 래퍼 역할:Fg_getSystemInformation()형식 안정성(type-safety)을 제공합니다. - 함수
Fg_getParameterTypeById()챕터에 문서화되어 있음 Applet 파라미터 작업 applet parameter의 유형을 제공합니다. - 함수
Fg_getParameterPropertyWithType()및Fg_getParameterPropertyWithTypeEx()챕터에 문서화되어 있음 Applet 파라미터 작업 다음을 호출하는 래퍼 역할:Fg_getParameterProperty()및Fg_getParameterPropertyEx()각각. - 함수
Fg_registerApcHandlerEx()및Fg_unregisterApcHandler()챕터에 문서화되어 있음 이미지 취득 다음을 호출하는 래퍼 역할:Fg_registerApcHandler(). - FG_IMAGE_NUMBER는 다음을 호출할 때 버퍼의 프레임 번호를 제공합니다.
Fg_getParameterEx()챕터에 문서화된 내용 참조 이미지 취득. - 차단 취득 모델에서 비동기 모드를 사용할 때
ACQ_BLOCK, 함수Fg_getImageEx()챕터에 문서화된 대로 Framegrabber API에서 제공하는 취득 루프 내에서 호출됩니다. 이미지 취득. - 선택적 취득 모델
ACQ_SELECT챕터에 문서화되어 있음 이미지 취득 GenICam 호환 취득 모델을 제공합니다. - 함수
Fg_unregisterEventHandler()챕터에 문서화되어 있음 Applet 이벤트 다음에 대한 호출을 래핑합니다.Fg_registerEventHandler()이벤트 핸들러 등록을 해제하기 위함입니다. 유형은struct fg_event_data제거되었으며 포인터가 다음으로 대체되었습니다.void *이벤트 처리 시 사용자가 컨텍스트 정보를 제공할 수 있도록 유연성을 높여줍니다.
Camera Control Library siso_genicam 변경 사항#
- 수동 검색은 더 이상 Framegrabber API에서 지원되지 않습니다.
- 함수
Sgc_scanPorts()및Sgc_scanPortsEx()챕터에 문서화되어 있음 카메라 검색(Discovery) 더 이상 검색을 직접 수행하지 않고 백그라운드 스레드를 시작합니다. 함수를 여러 번 호출해도 검색이 다시 시작되지 않습니다. 함수Sgc_scanPortsEx()다음을 전달하여 검색을 다시 시작하는 데 사용할 수 있습니다.SGC_SP_FLAG_RESET_DISCOVERY_INFOS매개변수 내flags. - 함수
Sgc_getCameraCount()챕터에 문서화됨 카메라 검색(Discovery) applet에서 지원하는 최대 카메라 수가 아니라, 검색 프로세스 중에 발견된 카메라 수를 반환합니다. - 이전에 다음 함수를 통해 사용할 수 있었던 정보:
Sgc_getCameraInfo()함수에 추가되었습니다.Sgc_getCameraPropertyWithType()챕터에 문서화됨 카메라 정보. 이 함수는Sgc_updateCameraInfos()카메라 사용자 식별자를 변경한 후 Framegrabber API에 변경 사항을 알리는 데 사용할 수 있습니다. - 함수
Sgc_registerBoardEventCallback()챕터에 문서화되어 있음 검색(Discovery) 이벤트용 콜백 함수 등록 카메라의 동적 검색 또는 링크 손실을 모니터링하는 새로운 방법을 제공합니다.