명령 줄을 통한 플래싱#
You find GrabberFirmwareFlasher.exe in the Framegrabber SDK installation directory <Framegrabber SDK installation directory>/bin.
Grabber Firmware Flasher를 사용하면 Applet(*.dll 또는 *.hap 파일)을 특정 보드의 플래시 Memory의 특정 파티션에 쓸 수 있습니다. 다음 항목을 지정해야 합니다:
- 보드 인덱스(시스템 내)
- Flash memory 파티션
- 애플릿 파일의 파일 이름(확장자 포함)
- The Grabber Firmware Flasher looks within your Framegrabber SDK software installation for the specified applet file (in directory <Framegrabber SDK installation directory>/firmware/<frame grabber type>
Grabber Firmware Flasher를 시작하려면:
-
bin 디렉토리로 이동하여 GrabberFirmwareFlasher.exe를 실행합니다.
도움말 정보가 표시됩니다:

-
보드 인덱스, Memory 파티션, Applet 파일 이름을 지정합니다. 다음과 같은 명령을 사용할 수 있습니다:
GrabberFirmwareFlasher.exe --b <board_index> --partition <flashing partition> <name of applet file>예:
GrabberFirmwareFlasher.exe --board 0 --partition 4 Acq_SingleBaseGray.dll -
Enter 키를 누릅니다.
도구가 지정된 애플릿으로 해당 파티션의 플래싱을 시작합니다.

-
보드를 사용하는 모든 응용 프로그램을 다시 시작합니다:
- Framegrabber SDK의 모든 애플리케이션(microDisplay X, microDiagnostics, GenICam Explorer)을 닫습니다.
- 응용 프로그램을 다시 연 후, 활성으로 설정한 앱릿에 접근할 수 있게 됩니다.
microDisplay X를 통해(참조: 초기 시스템 테스트(microDisplay X)) 또는 Framegrabber API를 통해 Applet 구성을 계속 진행할 수 있습니다.