콘텐츠로 건너뛰기

display_lib#

display_lib 라이브러리는 간단한 창에 이미지 데이터를 표시하는 기능을 제공합니다. 이 라이브러리는 GUI 툴킷을 대체하지 않으며 GUI가 없는 응용 프로그램의 디버깅 목적으로만 사용됩니다. 특히 이 라이브러리는 이미지의 Scaling이나 변환 기능을 구현하지 않으며 화면 크기까지만 이미지 데이터를 표시하도록 제한됩니다.

라이브러리를 사용하려면 include 파일을 SisoDisplay.h 소스 코드에 추가해야 합니다.

#include <SisoDisplay.h>

추가로, display_lib.lib 을(를) Microsoft Visual Studio 프로젝트에 추가해야 합니다. 또는 libdisplay_lib.so Linux 프로젝트에 추가합니다. CMake를 사용하는 경우 패키지 이름은 SisoDisplayLib이며 라이브러리는 변수에 저장됩니다. ${SISODISPLAYLIB_LIBRARIES} 그리고 include 디렉터리가 다음 변수에 저장됩니다. ${SISODISPLAYLIB_INCLUDE_DIR}. 프로젝트 및 CMake 사용 방법에 대한 자세한 내용은 사전 요구 사항 을(를) 참조하십시오.

디스플레이 창 생성#

int CreateDisplay(
    unsigned int bitsPerPixel,
    unsigned int width,
    unsigned int height);

void CloseDisplay(
    int id);

void SetBufferWidth(
    int id,
    unsigned int width,
    unsigned int height);

디스플레이 창을 생성하려면 함수 CreateDisplay() 을(를) 호출할 수 있습니다. 이 함수는 매개변수로 픽셀당 비트 수와 창 크기를 요구합니다. 호출이 성공하면 디스플레이 창의 식별자인 0 이상의 값이 반환됩니다. 오류가 발생하면 음수 값이 반환됩니다.

디스플레이 창이 더 이상 필요하지 않으면 함수 CloseDisplay() 을(를) 호출해야 합니다.

디스플레이 창의 이미지 버퍼 크기는 초기 창의 너비 및 높이와 동일하게 설정됩니다. 표시할 이미지가 매우 큰 경우 창 크기를 더 작게 설정하고 함수 SetBufferWidth() 을(를) 호출하여 이미지 데이터의 버퍼 크기를 설정할 수 있습니다.

정보

디스플레이 라이브러리는 최대 2GB의 이미지만 처리하도록 제한됩니다.

다음 예제는 앱릿의 이미지 크기 및 Pixel Format과 일치하는 디스플레이 창을 생성하는 방법을 보여줍니다.

// get image dimensions and pixel format from applet
int result = FG_INVALID_PARAMETER;
int width = 0, height = 0, fgFormat = 0;
int widthId = Fg_getParameterIdByName(fg, "FG_WIDTH");
int heightId = Fg_getParameterIdByName(fg, "FG_HEIGHT");
int fgFormatId = Fg_getParameterIdByName(fg, "FG_FORMAT");
if (widthId > 0 && heightId > 0 && fgFormatId > 0) {
    result = Fg_getParameterWithType(fg, widthId, &width, dma);
    if (result == FG_OK) {
        result = Fg_getParameterWithType(fg, heightId, &height, dma);
    }
    if (result == FG_OK) {
        result = Fg_getParameterWithType(fg, fgFormatId, &fgFormat, dma);
    }
}

// get number of bits per pixel for the format
int bitsPerPixel = FG_INVALID_VALUE;
if (result == FG_OK) {
    bitsPerPixel = Fg_getBitsPerPixel(fgFormat);
}
if (bitsPerPixel <= 0) {
    result = FG_INVALID_VALUE;
}

// create a display
int display = FG_INVALID_HANDLE;
if (result == FG_OK) {
    display = CreateDisplay(bitsPerPixel, width, height);
}
if (display >= 0) {
    // use display ...

    CloseDisplay(display);
}

디스플레이 창에 그리기#

void DrawBuffer(
    int id,
    const void * buffer,
    int frameNumber,
    const char * title);

디스플레이 창에 이미지 데이터를 그리려면 함수 DrawBuffer() 를 호출할 수 있습니다. 이 함수는 첫 번째 파라미터에서 디스플레이 창 ID를, 두 번째 파라미터에서 이미지 데이터가 포함된 버퍼에 대한 포인터를 요구합니다. 나머지 두 파라미터는 디스플레이 창의 제목에 프레임 번호와 일부 텍스트를 표시하는 데 사용할 수 있습니다.

다음 예제는 간단한 취득 루프에서 이미지 데이터를 표시하는 방법을 보여줍니다.

frameindex_t nextFrame = 1;
while (true) {
    // wait for new images
    frameindex_t newestFrame =
        Fg_getLastPicNumberBlockingEx(fg, nextFrame, dma,
                                      timeoutInSeconds, mem);
    if (newestFrame > 0) {
        // get pointer to current frame buffer
        void * ptr = Fg_getImagePtrEx(fg, newestFrame, dma, mem);

        // draw current frame buffer
        DrawBuffer(display, ptr, newestFrame & 0x7fffffff,
                   "A Sample Image Display");

        // calculate next frame
        nextFrame = (newestFrame < FRAMEINDEX_MAX) ? newestFrame + 1 : 1;
    } else {
        // handle error ...
    }
}