프레임 그래버 연결#
안전 정보#
경고 – 레이저 안전 지침
부상을 방지하려면 항상 다음 안전 지침을 따르십시오.
광섬유 연결 부위에서는 적외선 영역의 레이저 방사가 방출됩니다. 레이저 방사는 눈에 보이지 않으며 직접 노출될 경우 눈에 손상을 줄 수 있습니다. 개방된 섬유 끝부분이나 활성화된 광 포트를 절대 들여다보지 마십시오. 설치, 유지 관리 또는 청소 작업을 수행하기 전에 연결을 해제하거나 안전하게 종료하십시오. 광섬유 찌꺼기는 주의해서 폐기하십시오.
감전 위험
컴퓨터가 전원에 연결된 상태에서 프레임 그래버를 설치하면 감전의 위험이 있으며, 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 프레임 그래버를 설치하기 전에 컴퓨터와 연결된 장치의 전원을 끄고 컴퓨터에서 모든 전원 케이블을 뽑으십시오.
- 전원을 켜기 전에 컴퓨터 케이스를 닫으십시오.
정전기 방전으로 인해 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
- 프레임 그래버를 만지기 전에 금속 수도꼭지 등을 만져 신체의 정전기를 접지 시키십시오.
- 설치 중에는 정전기 방지 손목 스트랩을 착용하는 등의 방법으로 적절한 접지 상태를 유지해야 합니다.
과열은 프레임 그래버 및 기타 부품을 손상시킬 수 있습니다.
컴퓨터 내부에 적절한 환기 시스템을 사용하고, 프레임 그래버와 다른 카드 사이에 충분한 여유 공간을 확보하십시오. 쿨링 팬이 있는 보드는 카드 사이에 최소한 하나의 빈 슬롯이 있어야 합니다. 프레임 그래버가 흔들리거나 진동하지 않도록 단단히 고정하십시오. 통풍구를 막지 마십시오.
Fiber Frame Grabbers를 호스트 컴퓨터에 연결하기#
이 지침은 imaFlex 2 Dual 100에 적용됩니다.
프레임 그래버를 설치하려면:
정보
-
쿨링 플레이트의 손상을 방지하기 위해, 프레임 그래버는 회로 기판의 가장자와 슬롯 브래킷 부분만 잡아야 하며 장착 시 이 부분에만 압력을 가해야 합니다.
-
프레임 그래버가 최고 속도를 발휘하도록 하려면, PCIe 슬롯에 최소 16개의 PCIe 레인이 배선되어 있어야 하고 최소 PCIe Generation 3(Gen 3)을 지원해야 합니다.
- Windows에서 빠른 시작(Fast Start-Up) 기능을 끄십시오. www.windowscentral.com 참조
- 컴퓨터를 종료합니다.
- 컴퓨터를 전원 공급 장치에서 분리하십시오.
-
컴퓨터의 빈 PCIe x16 Gen3(이상) 슬롯에 Frame Grabber를 꽂으십시오. 컴퓨터에서 Frame Grabber에 필요한 PCIe 인터페이스를 확인하려면 요구 사항(Frame Grabbers)을 참조하십시오.
정보
프레임 그래버가 기울어지지 않았으며 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.
-
암페어 8핀 컴퓨터 전원 공급 장치 커넥터를 프레임 그래버에 연결합니다. 컴퓨터에 일치하는 전원 공급 장치 커넥터가 없는 경우 어댑터를 사용하십시오.
- 컴퓨터를 전원 콘센트에 다시 연결하십시오.
- 컴퓨터를 부팅합니다.
QSFP28 Modules 연결하기#
imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버는 QSFP28 커넥터 C0 및 C1을 제공합니다. QSFP28 모듈은 이러한 커넥터를 광섬유 케이블에 연결합니다.
QSFP28 모듈을 C0 및 C1 커넥터에 연결하려면:
- 모듈 유형, 파장, 전송 거리 및 케이블 유형이 어플리케이션과 일치하는지 확인하십시오. Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m은(는) 공칭 파장이 850 nm인 멀티모드 모듈입니다. 파장, 전송 거리 및 케이블 유형에 대해서는 General Specifications을(를) 참조하십시오.
- 송신기(TX) 및 수신기(RX) 케이블 연결이 올바른지 확인하십시오. 일반적인 CoaXPress-over-Fiber 설정의 경우 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F와(과) 같은 B 타입 극성 케이블을 사용하십시오. 케이블 위치 및 B 타입 극성에 대해서는 MPO Connector을(를) 참조하십시오.
- 케이블이 모듈에 단단히 고정되지 않으면 광학 인터페이스를 청소한 후 케이블을 모듈에 삽입하십시오. 청소 지침에 대해서는 Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m의 Handling and Cleaning 항목을 참조하십시오.
- 잠금 메커니즘이 맞물릴 때까지 각 QSFP28 모듈을 호스트 포트에 삽입하십시오. 사용하지 않는 포트는 더스트 캡으로 덮어 두십시오.
- Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F의 Safety and Handling 항목에 설명된 대로 케이블을 배치하십시오. 공기 흐름 및 모듈 온도에 대해서는 Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m의 Safety and Handling 항목을 참조하십시오. 작동 온도에 대해서는 Recommended Operating Conditions을(를) 참조하십시오.
광 링크가 불안정하거나 패킷이 손실되는 경우 If the Optical Link Is Unstable을(를) 참조하십시오.
CoaXPress Frame Grabbers를 호스트 컴퓨터에 연결하기#
이 지침은 모든 CoaXPress 프레임 그래버(imaFlex CXP-12 Quad, imaFlex CXP-12 Penta, imaWorx CXP-12 Quad, marathon ACX-SP, marathon ACX-DP, marathon ACX-QP 및 marathon VCX-QP)에 적용됩니다.
프레임 그래버를 설치하려면:
- Windows에서 빠른 시작(Fast Start-Up) 기능을 끄십시오. www.windowscentral.com 참조.
- 컴퓨터를 종료합니다.
- 컴퓨터의 전원 플러그를 뽑으십시오.
-
컴퓨터의 빈 PCIe 슬롯에 Frame Grabber를 꽂으십시오.
컴퓨터에서 Frame Grabber에 필요한 PCIe 인터페이스를 확인하려면 하드웨어 요구 사항을 참조하십시오.정보
프레임 그래버를 작동하려면 PoCXO(Power over CoaXPress) 기능을 사용하여 CoaXPress 케이블을 통해 전원을 공급하거나, 추가 케이블을 사용하여 프레임 그래버를 컴퓨터 전원 공급 장치에 연결해야 합니다.
프레임 그래버를 통해 카메라에 전원을 공급하려는 경우, 프레임 그래버에는 컴퓨터 전원 공급장치에 대한 추가 연결이 필요합니다.
-
암 컴퓨터 전원 공급 장치 커넥터를 프레임 그래버에 연결합니다. 컴퓨터에 일치하는 전원 공급 장치가 없는 경우 해당 어댑터를 사용하십시오.


-
컴퓨터를 전원 콘센트에 다시 연결하십시오.
- 컴퓨터를 부팅합니다.
정보
Linux를 사용하는 경우 Linux 환경에서 Framegrabber SDK 소프트웨어 설치하기를 진행하고, Framegrabber SDK를 설치한 후 보드 테스트 섹션을 계속 진행하십시오.
Camera Link Frame Grabbers를 호스트 컴퓨터에 연결하기#
전원이 켜진 상태에서 외부 전원을 사용하는 Camera Link 카메라를 연결하면 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
외부 전원이 공급되는 Camera Link 카메라를 프레임 그래버에 연결하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 이는 PoCL(Power over Camera Link)을 통해 전원이 공급되는 카메라에는 적용되지 않습니다.
이 지침은 모든 Camera Link 프레임 그래버(marathon ACL, marathon VCL, marathon VCLx)에 적용됩니다.
프레임 그래버를 설치하려면:
- Windows에서 빠른 시작(Fast Start-Up) 기능을 끄십시오.
- 컴퓨터를 종료합니다.
- 컴퓨터의 전원 플러그를 뽑으십시오.
-
컴퓨터의 사용 가능한 PCIe (Gen. 2) x4 슬롯에 프레임 그래버를 장착합니다.

-
컴퓨터를 전원 콘센트에 다시 연결하십시오.
- 컴퓨터를 부팅합니다.
정보
Linux를 사용하는 경우 Linux 환경에서 Framegrabber SDK 소프트웨어 설치하기를 진행하고, Framegrabber SDK를 설치한 후 PoCL 지원 활성화하기 섹션을 계속 진행하십시오.
Windows 장치 관리자에서 Frame Grabber가 인식되었는지 확인하기#
부팅 후 Windows 장치 관리자의 다기능 어댑터(Multifunction adapters)에서 Frame Grabber가 인식됩니다.

정보
Frame Grabber가 다기능 어댑터(Multifunction adapters)에 표시되지 않거나 Windows 장치 관리자에 다기능 어댑터(Multifunction adapters) 자체가 표시되지 않는 경우, 컴퓨터에 Framegrabber SDK 소프트웨어가 아직 설치되지 않은 것입니다.
설치 지침은 Framegrabber SDK 소프트웨어 설치하기 섹션을 참조하십시오. 관련 드라이버는 Framegrabber SDK와 함께 설치됩니다.
Framegrabber SDK 소프트웨어 설치하기#
Framegrabber SDK 소프트웨어 설치 방법에 대한 지침은 Framegrabber SDK 소프트웨어 설치하기 섹션을 참조하십시오.
프로그래밍 가능한 Frame Grabbers를 위한 Frame Grabber 라이선스#
이 정보는 프로그래밍 가능한 프레임 그래버(예: imaFlex 2 Dual 100, imaFlex CXP-12 Penta, imaFlex CXP-12 Quad, marathon VCX-QP, marathon VCL, marathon VCLx)에 적용됩니다.
다음의 경우 프로그래밍 가능한 프레임 그래버에 라이선스를 부여해야 합니다.
- 별도의 프레임 그래버 라이선스가 필요한 3D-StereoVision과 같은 특정 VisualApplets 어플리케이션을 사용하고 있습니다.
- 사용자 코드 관련 어플리케이션을 사용하고 있습니다.
프레임 그래버 라이선스가 필요한 앱를 실행하기 전에, 시스템은 해당 프레임 그래버 라이선스가 메모리에 저장되어 있는지 확인합니다. 라이선스가 발견되지 않으면 앱이 실행되지 않습니다.
자세한 내용은 프로그래밍 가능한 Frame Grabber 라이선스 부여하기를 참조하십시오.