카메라 구성 (microDisplay X)#
또한 microDisplay X를 사용하여 카메라 레지스터에 직접 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 GenICam 표준에 정의되지 않은 콘텐츠가 포함된 카메라 레지스터에 액세스하려는 경우 유용할 수 있습니다.

GenICam 인터페이스를 통한 카메라 구성#
요구 사항:
- 카메라는 GenICam 표준을 지원합니다.
- 카메라와 프레임 그래버가 슬롯에 장착되어 전원이 공급되고 있습니다(카메라는 Power over 기능을 통해 그래버로부터 전원을 공급받을 수 있습니다).
- Framegrabber SDK가 설치되었습니다.
카메라 설정을 조정하려면:
- microDisplay X를 시작합니다.
-
Acquisition Devices (왼쪽 상단) 아래의 목록에서 작업할 프레임 그랩버를 선택합니다.
즉시 하단 창에 앱릿 목록이 표시됩니다.
정보
애플릿이 표시되지 않으면 프레임 그랩버 사용 설명서에 설명된 대로 호스트 컴퓨터에 프레임 그랩버 모델용 애플릿 세트를 설치합니다. 설치 후 microDisplay X에서 File -> Rescan Applets를 선택합니다.
-
앱릿 목록에서 앱릿을 선택합니다.
-
앱릿 이름을 더블 클릭하여 앱릿을 로드합니다.
카메라가 검색될 때까지 기다리십시오. 검색된 카메라는 녹색 원으로 표시됩니다.

-
Cameras 탭으로 전환합니다.

-
Cameras 탭에서 구성하려는 카메라에 연결된 프레임 그랩버를 선택합니다. 이 프레임 그랩버에 연결된 카메라는 아래의 Model (UID) 패널에 나열됩니다.

-
특정 카메라에서 작업을 수행하려면 Model (UID) 패널에서 카메라를 선택합니다.
-
카메라를 구성하려면 GenICam 탭으로 이동합니다.

-
사용자 역할을 선택합니다. 세 가지 디스플레이 모드(오른쪽 상단 모서리) 중에서 선택할 수 있습니다: Beginner, Expert, Guru. 디스플레이 모드를 Beginner로 설정하면 가장 중요한 카메라 설정만 보고 변경할 수 있습니다. Expert 모드에서는 대부분의 설정이 활성화되며, Guru 모드에서는 가능한 모든 설정을 확인하고 조정할 수 있습니다.

-
변경하려는 파라미터 값을 클릭하십시오. (값 필드 오른쪽에 있는) 화살표를 사용하거나 직접 입력하십시오.

매개변수를 클릭하면 오른쪽 하단 패널에서 각 매개변수에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

-
설정 변경 사항이 즉시 반영되지 않으면 Force Update 버튼을 클릭합니다.

-
원하는 대로 모든 카메라 파라미터를 설정합니다.
또는 이전에 파일로 저장한 카메라 구성을 로드할 수 있습니다. 기존 카메라 구성을 로드하려면 Load Parameters를 클릭합니다. -
선택 사항: 카메라 구성을 저장하려면 Save Parameters를 클릭합니다.
카메라 구성은 *.txt 파일로 저장됩니다.
-
연결된 모든 카메라에 대해 4~13단계를 반복합니다.
카메라 레지던스 직접 액세스#
GenICam 레이어를 사용하지 않고 카메라 레지스터에 직접 액세스할 수 있습니다. 읽기 및 쓰기 권한이 직접 제공됩니다. 이는 GenICam 표준에 정의되지 않은 콘텐츠가 포함된 카메라 레지스터에 액세스하려는 경우에 유용합니다.
요구 사항:
- 액세스하려는 레지스터의 주소를 알고 있습니다.
카메라 레지스터에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한을 얻으려면:
- microDisplay X를 시작합니다.
-
Cameras 탭으로 전환합니다.

-
Cameras 탭에서 구성하려는 카메라에 연결된 프레임 그랩버를 선택합니다. 이 프레임 그랩버에 연결된 카메라는 아래의 Model (UID) 패널에 나열됩니다.

-
특정 카메라에서 작업을 수행하려면 Model (UID) 패널에서 카메라를 선택합니다.
-
카메라를 구성하려면 Direct Register Access 탭으로 전환합니다.

-
원하는 레지스터에 액세스합니다:
- 읽기 액세스:
- Read Register 아래에서 Address 필드에 레지스터 주소를 입력합니다. Read 버튼을 클릭하여 레지스터에 현재 저장된 값을 읽습니다.
- 쓰기 액세스:
- Write Register 아래에서 Address 필드에 레지스터 주소를 입력합니다.
- 레지스트리에 기록하려는 값을 Value 필드에 입력합니다.
- Write 버튼을 클릭하여 새 값을 레지스트리에 기록합니다.
- 읽기 액세스: