Applet 구성 (microDisplay X)#
- 컴퓨터에서 microDisplay X을(를) 실행합니다.
-
왼쪽 상단의 목록에서 작업할 프레임 그래버를 선택하십시오.
툴팁을 통해 프레임 그래버에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
프레임 그래버를 선택하면 아래 창에 앱릿 목록이 표시됩니다.

정보
애플릿이 표시되지 않으면 프레임 그랩버 사용 설명서에 설명된 대로 호스트 컴퓨터에 프레임 그랩버 모델용 애플릿 세트를 설치합니다. 설치 후 microDisplay X에서 File -> Rescan Applets를 선택합니다.
-
applets 목록에서 applet을 선택하십시오.
툴팁을 통해 각 applet에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
선택하는 앱릿은 연결된 카메라(프레임 래버당 연결된 카메라 수, 면취상(Area) 또는 라인 스캔 등)와 일치해야 합니다.
굵은 글씨체로 표시된 Applet 이름은 현재 프레임 그래버에서 활성화되어 있는 Applet입니다.
검은색으로 표시된 Applet은 선택한 프레임 그래버에서 현재 사용할 수 있는 Applet입니다.
Applet은 언제 사용할 수 있나요?
- On imaWorx 및 imaFlex 프레임 그래버의 경우, 컴퓨터의 파일 시스템(Framegrabber SDK 설치 디렉토리, DLL 또는 Hardware Applets 하위 디렉토리)에서 사용할 수 있게 되는 즉시 Applet을 사용할 수 있습니다. Applet이 없는 경우 사용하려는 Applet이 포함된 Applet 설치 프로그램을 실행하거나, VisualApplets로 생성된 Applet이 필요한 경우 Applet 파일(*.hap)을 Framegrabber SDK 설치의 Hardware Applets 폴더에 복사합니다(예:
...\Basler\FramegrabberSDK5.x.x\Hardware Applets\*.hap). - marathon 프레임 그래버의 경우, 프레임 그래버에 플래싱되는 즉시 Applet을 사용할 수 있습니다. 사용하려는 Applet이 프레임 그래버에 아직 플래싱되지 않은 경우 Managing Applets (microDiagnostics)의 지침에 따라 플래싱하세요.
- On imaWorx 및 imaFlex 프레임 그래버의 경우, 컴퓨터의 파일 시스템(Framegrabber SDK 설치 디렉토리, DLL 또는 Hardware Applets 하위 디렉토리)에서 사용할 수 있게 되는 즉시 Applet을 사용할 수 있습니다. Applet이 없는 경우 사용하려는 Applet이 포함된 Applet 설치 프로그램을 실행하거나, VisualApplets로 생성된 Applet이 필요한 경우 Applet 파일(*.hap)을 Framegrabber SDK 설치의 Hardware Applets 폴더에 복사합니다(예:
-
앱릿 이름을 더블 클릭하여 앱릿을 로드합니다.

Applet이 로드됩니다. Applet의 취득 프로세스(각 카메라 및 DMA 포트와 함께)가 왼쪽 창에 표시되고, DMA 출력은 보기 창(Acquisition Channel 탭)에 표시됩니다.

앱릿에 정의된 각 프로세스에 대해, 카메라 IN 포트(Cam 0, Cam 1 등) 및 DMA OUT 포트(DMA 0, DMA 1 등)가 포함된 해당 취득 프로세스가 표시됩니다.

DMA 라인(왼쪽 패널)의 툴팁을 통해 가장 중요한 앱릿 기능 및 설정에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

특정 Applet 프로세스에 다른 카메라를 연결하려면 Cam 라인에서 Edit 버튼을 클릭하고 연결하려는 카메라를 선택합니다. 그 후 카메라는 해당 프로세스의 Cam 라인에 표시되며 이전에 연결되었던 프로세스의 Cam 라인에서는 사라집니다.
-
카메라가 연결되어 정상적으로 인식되었는지 확인하십시오. 인식이 완료된 카메라(이미지 소스)는 녹색으로 표시됩니다:

-
카메라가 감지되지 않으면 www.windowscentral.com에 설명된 대로 Windows 빠른 시작 옵션을 비활성화하십시오.
정보
수중에 카메라가 없는 경우 카메라 대신 Camera Simulator를 이미지 소스로 사용할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
- 프로세스의 입력 소스(취득 채널)를 구성하려면 DMA 라인을 클릭합니다.
- 아래의 Parameter Selection 창에서 Camera Simulator 매개변수 옵션을 엽니다. Image Source로 이동하여 값 목록에서 Generator를 선택합니다.
- 이제 프로세스의 Cam 라인에 녹색 디스크가 표시되며 취득 채널의 입력에 이미지 생성기가 연결되어 있음을 알리는 정보가 표시됩니다.
-
프로세스의 앱릿을 구성하려면 DMA 라인을 클릭합니다.
-
하단 창에서 앱릿 파라미터를 설정합니다:

파라미터/값을 더블 클릭하거나 마우스 우클릭하여 사용 가능한 값 목록이나 입력 필드를 불러옵니다.
-
타임아웃 및 각 acquisition channel에 할당할 버퍼 수를 정의합니다. DMA 라인의 프로세스를 활성화 상태로 유지합니다. Edit 버튼을 클릭합니다. 열리는 대화 상자에서 파라미터를 설정할 수 있습니다.
- Timeout: Acquisition timeout. 여기서 정의한 시간 내에 이미지가 수신되지 않으면 acquisition이 중단됩니다.
- Buffers: 각 acquisition channel에 할당할 버퍼 수.
-
활성화된 모든 DMA 채널에 대해 7단계부터 9단계까지 반복합니다.
- 필요한 경우 카메라 구성 항목에 설명된 대로 카메라 설정을 조정하십시오.
취득한 이미지의 가장자리(DMA 출력 디스플레이 창에 빨간색으로 표시됨)에 임의의 데이터가 나타나는 것을 방지하려면 프레임 너비 및 높이에 대한 applet 설정이 카메라 설정과 일치하는지 확인하십시오. -
여러 개의 이미지를 취득합니다:
-
시작하려는 프로세스의 DMA 라인을 클릭합니다. 해당 DMA 출력 디스플레이 창(Acquisition Channel 탭)이 활성화됩니다.

-
Grab 버튼을 클릭하여 취득을 시작합니다.
시스템이 올바르게 설치된 경우, 취득된 이미지가 해당 DMA 출력 디스플레이 창에 표시됩니다.
-
이미지 adquisición을 중지하려면 Stop 버튼을 사용하십시오.
-
-
취득한 이미지를 확인합니다. 이미지는 DMA 출력 디스플레이 창에 표시됩니다.
- 필요한 경우, 취득된 이미지가 요구 사항을 충족하도록 앱릿 파라미터 설정을 조정하십시오.
-
앱릿 설정을 재사용하려면 앱릿 설정을 MCF 파일로 저장합니다.

MCF 파일에는 applet의 모든 프로세스(acquisition channels)에 대한 구성을 포함하여 하나의 프레임 그래버에 대한 applet 구성이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 Applet 구성 저장을 참조하십시오.