콘텐츠로 건너뛰기

microDiagnostics의 대역폭 정보#

microDiagnostics를 열면 도구가 환경을 스캔하고 로그에 몇 가지 기본 PCIe 속도 정보를 제공합니다.

microDiagnostics: Log

프레임 그래버에서 지원하는 것보다 적은 PCIe 레인 또는 낮은 PCIe 세대를 제공하는 PCIe 슬롯을 사용하는 경우, 데이터 전송 속도가 저하됩니다. microDiagnostics에는 다음과 같이 표시됩니다.

microDiagnostics: 성능 문제 경고

프레임 그래버의 실제 대역폭에 대한 자세한 정보를 얻으려면:

  1. microDiagnostics를 엽니다.
  2. 왼쪽 상단 모서리에서 보드를 선택합니다.
  3. 메뉴에서 Diagnosis -> Performance를 선택합니다.

성능 테스트가 시작됩니다. 테스트는 프레임 그래버에서 현재 활성화된 앱릿을 대상으로 수행됩니다.

성능 테스트 결과가 표시됩니다. 예시 이미지 크기에 대한 실제 전송 속도를 확인할 수 있습니다(X축에는 이미지 치수가 표시됨(이미지 너비 = 이미지 높이)):

microDiagnostics: Performance Test

결과는 항상 applet 처리량 max. bandwidth가 됩니다.

프레임 그래버용으로 설계된 모든 앱릿에 대해 성능 테스트를 실행할 수 있습니다.

정보

특정 앱릿의 사양과 관계없이 프레임 그래버의 최대 대역폭을 확인하려면 Frame Grabber Test Applet(FrameGrabberTest)을 사용하여 성능을 테스트하세요. 결과는 특정 조건(PCIe 슬롯에서 제공하는 PCIe 세대, 사용 가능한 PCIe 레인 등)에서 사용할 수 있는 전체 프레임 그래버 대역폭에 대한 정보를 제공합니다.

다른 applet으로 성능을 테스트하려면:

  1. 프로그램 창 하단 영역의 드롭다운 목록에서 테스트할 앱릿을 선택합니다.
  2. Diagnosis->Performance를 선택하여 성능 테스트를 반복합니다.

    microDiagnostics: Performance Test Applet