콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

렌즈 초점을 맞추는 동안 시야(FOV)가 이동하는 이유#

렌즈 링을 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 돌려 초점을 맞출 때 시야(FOV)가 위아래로 움직이는 것을 확인할 수 있습니다.

렌즈 초점을 맞출 때 발생하는 약간의 기계적 히스테리시스가 FOV 움직임의 원인일 수 있습니다.

렌즈는 여러 개의 개별 렌즈로 구성됩니다. 렌즈 초점을 맞출 때 첫 번째 렌즈에서 마지막 렌즈까지의 길이 변화뿐만 아니라 렌즈 상호 간의 위치 변화도 발생합니다. 후자는 서로 다른 파장이 한 지점에서 다시 만나도록 보장하는 데 필요합니다. 이러한 변화는 기계적 슬라이드 레일을 통해 이루어지므로 회전 방향이 반대일 때 다른 앵커 포인트에 도달하게 되며, 이로 인해 전체 초점 거리와 렌즈 위치가 약간 달라집니다.

제조사가 다른 렌즈들은 이에 대해 서로 다른 공차를 가질 가능성이 높습니다. 안타깝게도 Basler는 이와 관련된 세부 정보를 보유하고 있지 않습니다.

임시 방편으로 Basler에서는 한 방향으로만 이미지 초점을 맞추거나 피사체와 카메라 및 렌즈 간의 거리를 변경하는 것을 권장합니다.

기술 문서로 돌아가기