콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon이 지원하는 Windows 버전#

표준 Windows OS(Windows NT 기반)#

이러한 Windows 버전들은 대다수의 사용자가 일상적으로 사용하는 버전입니다. x86(주로 Intel) 프로세서가 탑재된 데스크톱 컴퓨터에서 실행되도록 설계되었습니다. Windows NT 3.1에서 시작하여 NT 4.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 등으로 이어져 왔습니다.

pylon 5는 Windows 7 이상 버전을 지원합니다. 구버전 Windows는 Windows XP까지 이전 pylon 버전을 통해 지원됩니다.

Windows 10은 pylon 5 이상 버전에서만 지원됩니다.

Basler pylon 6.2 이상 버전부터는 Windows 7이 더 이상 지원되지 않습니다. 전체 변경 사항 목록은 최신 pylon 릴리스 노트를 참조하십시오.

Windows Server(표준 Windows 기반)#

Basler는 Windows의 서버 버전에서 pylon을 공식 지원하거나 테스트하지 않습니다.

그러나 많은 Basler 고객이 서버 버전에서 pylon을 성공적으로 사용하고 있습니다. 예를 들어, Windows Server 2019 운영 체제는 pylon을 지원하는 Windows 10 릴리스 1809를 기반으로 하므로 Windows Server 2019에서도 정상적으로 작동해야 합니다.

Windows FES(Windows for Embedded Systems)#

이 버전은 실제로 표준 Windows OS와 동일하지만, OEM용이며 장기 지원(LTS)이 제공됩니다. 많은 구형 Windows 제품의 표준 버전은 Microsoft에서 더 이상 지원하지 않지만, 동일한 버전의 FES 버전은 여전히 지원됩니다. 일반 Windows와 동일하므로 표준 Windows OS와 마찬가지로 pylon에서 지원합니다.

Windows Embedded Standard(WES)#

이 역시 표준 Windows OS와 동일한 Windows이지만 모듈화된 버전입니다. 사용자가 특정 애플리케이션에 실제로 필요한 Windows 모듈만 포함하는 맞춤형 모듈식 Windows를 생성할 수 있도록 지원하는 개념입니다. 예를 들어 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 없는 Windows 버전을 만드는 것도 가능합니다. WES는 ATM의 OS로 매우 자주 사용됩니다.

WES는 Windows XP Embedded로 시작하여 Windows 2009 Embedded(SP3이 적용된 XP), Windows Embedded 7, Windows Embedded 8 Standard로 이어졌습니다. 이 제품군의 가장 최신 버전은 Windows 10을 기반으로 하는 Windows IoT입니다.

pylon이 WES를 지원하나요? 일반적으로 사용자가 생성한 모듈식 버전에 pylon에 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있다면 '그렇다'고 할 수 있습니다. 일부 사용자는 WES와 pylon을 성공적으로 함께 사용하고 있지만, WES의 모든 가능한 조합을 테스트하는 것은 불가능하므로 WES가 공식 지원 플랫폼이라고 명시할 수는 없습니다. 일반적으로 Windows XP Embedded는 최신 WES 버전보다 더 많은 문제를 발생시킵니다.

Windows Embedded Compact#

이전에 Windows CE로 알려졌던 이 버전은 실시간 Windows 버전이며 위에 설명된 Windows 버전과 호환되지 않습니다. x86 기반 플랫폼뿐만 아니라 ARM, MIPS 등에서도 실행됩니다. 일반적으로 휴대용 기기에 사용됩니다. Windows Phone과 같은 많은 하위 버전이 있습니다. Linux나 Android에 비해 시장 점유율은 매우 낮습니다. pylon에서는 지원하지 않습니다.

Windows RT#

RT는 표준 Windows OS이지만, 데스크톱 x86 PC 대신 ARM 기반 태블릿(예: Windows Surface)에서 실행되도록 제작되었습니다. ARM에서 성능이 좋지 않고 이 플랫폼용 소프트웨어가 거의 없었기 때문에, 현재 RT는 UWP(아래 참조)로 대체되었습니다. pylon은 x86 기반 컴퓨터의 Windows만 지원하므로 Windows RT는 pylon에서 지원하지 않습니다.

UWP(Universal Windows Platform)#

Windows 10을 기반으로 하며 다양한 프로세서 아키텍처(x86 및 ARM)에서 실행할 수 있는 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 여기에는 다음과 같은 두 가지 중요한 하위 버전이 있습니다.

  • Windows IoT Mobile: 대형 OEM(예: 휴대폰 제조업체) 전용으로 제공됨
  • Windows IoT Core: 모든 사용자에게 무료로 제공됨. 이 버전은 메이커 커뮤니티를 대상으로 하며 Raspberry Pi, Dragonboard 등의 플랫폼에서 실행됩니다.

UWP의 시장 점유율은 상대적으로 낮으며 Android 및 Linux에 대항하여 OS 입지를 다지려는 Microsoft의 지속적인 시도를 나타냅니다. UWP는 현재 pylon에서 지원되지 않습니다.

기술 문서로 돌아가기