콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

PGI 기능 세트: 지원되는 Pixel Format 및 프레임레이트 저하#

PGI feature set은 GigE 카메라는 YUV, USB 카메라는 RGB/YCbCr의 Pixel Format을 사용할 때만 사용할 수 있습니다. (Basler ace GigE 카메라는 대역폭 제한으로 인해 RGB Pixel Format을 지원하지 않습니다.)

PGI Feature Set은 카메라의 FPGA 내에서 작동하며 카메라의 프레임레이트에 영향을 미치지 않습니다. PGI Feature Set을 사용할 때 성능 저하가 관찰되는 경우, 이 저하는 사용된 Pixel Format(YUV/YCbCr 또는 RGB)으로 인한 것입니다. 이러한 Pixel Format은 기본 포맷보다 더 높은 대역폭이 필요합니다.

YUV/YCbCr은 픽셀당 16비트를 사용하며 기본 8비트 포맷의 두 배에 달하는 대역폭이 필요합니다. RGB는 픽셀당 24비트를 사용하므로 기본 대역폭의 세 배에 달하는 대역폭이 필요합니다.

기술 문서로 돌아가기