콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Black Level 카메라 기능은 언제 사용해야 할까요?#

블랙 레벨을 조정하는 데에는 크게 세 가지 시나리오가 있습니다:

  • 어두운 부분에서 모든 값을 확인할 수 없는 설정일 수도 있습니다. 이 경우 이미지에서 0인 픽셀 값이 많이 보일 것입니다. 블랙 레벨 값을 높이면 이미지의 값을 더 높은 수준으로 끌어올려 0인 픽셀을 줄일 수 있습니다.
  • 회색조 값의 분포 범위가 매우 좁을 수 있습니다(예: 8비트 척도에서 64~127). 게인을 2배로 설정하면 범위가 128에서 254로 확장되지만, 여전히 비트 범위의 절반만 사용하게 됩니다. 여기에 음의 오프셋(-64)을 추가하면 범위를 예를 들어 64에서 190까지 낮추고 게인을 더 활용할 수 있습니다. 이렇게 하면 히스토그램이 늘어나게 됩니다.
  • 카메라 탭의 블랙 레벨을 조정해야 할 수도 있습니다. 특히 탭 밸런싱 작업 시에는 이 조정이 필요합니다. 어두운 환경에서 블랙 레벨을 기준으로 채널을 맞춘 다음, 밝은 환경에서 게인을 기준으로 다시 한 번 채널을 맞추는 것이 좋습니다.

기술 자료로 돌아가기