콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

카메라의 관심 영역(AOI)이란 무엇인가요?#

Basler의 많은 에어리어 스캔 카메라는 region of interest (ROI)라고도 하는 area of interest (AOI) 기능을 지원합니다. Basler 카메라에서는 이 기능을 Image ROI라고 부릅니다.

Image ROI 카메라 기능을 사용하면 사용자가 카메라 센서 배열의 특정 영역을 지정할 수 있으며, 작동 중에 지정된 영역의 픽셀 정보만 카메라 외부로 전송됩니다.

ROI 기능의 주요 장점은 ROI 높이를 줄이면 일반적으로 카메라의 프레임 레이트가 증가한다는 것입니다.

즉, 더 작은 이미지를 캡처할 때 초당 더 많은 이미지를 캡처할 수 있습니다. 이는 더 빠른 속도로 더 작은 이미지를 캡처해야 하는 애플리케이션에서 매우 유용할 수 있습니다.

일부 카메라에서는 ROI 높이를 줄여도 프레임 레이트가 증가하지 않을 수 있으니 유의하십시오. 또한 일부 카메라 모델에서는 ROI 높이와 ROI 너비를 모두 줄여야 프레임 레이트가 증가합니다.

자세한 내용은 Image ROI 기능 설명을 참조하십시오.

기술 문서로 돌아가기