Basler GigE 카메라의 VLAN 태깅 지원#
Basler 카메라는 IEEE 802.1Q에 정의된 VLAN tagging을 지원하지 않습니다.
종종 Dot1q로 불리는 IEEE 802.1Q는 IEEE 802.3 이더넷 네트워크에서 가상 LAN(VLAN)을 지원하는 네트워킹 표준입니다.
다음 사항을 고려하십시오.
- 해당 스위치에서 VLAN tag가 추가되거나 제거되는 경우 카메라는 이를 인식하지 못합니다.
- 카메라가 tag를 추가해야 하는 경우 ace 2는 이러한 VLAN tag를 삽입하는 제어 기능을 제공하지 않습니다. 즉, 이러한 경우는 지원되지 않습니다.
- 스위치에 의해 제거되지 않아 카메라가 이러한 VLAN tag가 포함된 이더넷 프레임을 수신하는 경우는 테스트되지 않았습니다. 즉, 카메라가 tag를 무시하고 데이터를 처리할지 여부는 알 수 없습니다. 그러나 VLAN tag는 카메라에서 확실히 처리되지 않습니다.
이것이 프로젝트에서 중요한 요소이고 예상되는 관련 물량이 충분히 많다면, 커스텀화 팀에 문의하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.