콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

카메라 기능 또는 User Sets을 하드 디스크에 파일로 저장#

카메라 파라미터 로드 및 저장#

pylon Viewer에서 메뉴 바의 Camera를 클릭하고 Save Features … 또는 Load Features …를 선택하여 카메라 파라미터(.pfs 파일)를 로드하고 저장할 수 있습니다.

.pfs 확장자는 "pylon feature stream"을 의미합니다. 이 카메라 기능 파일은 텍스트 편집기로 볼 수 있는 텍스트 파일입니다.

pylon Viewer에서 카메라 파라미터 저장

정보

모든 카메라 파라미터가 저장 및 로드되는 것은 아닙니다. "스트리밍 가능(streamable)"한 카메라 파라미터만 .pfs 파일에 기록됩니다.

User Sets 로드 및 저장#

또는, 서로 다른 노출 시간이나 ROI를 사용하는 애플리케이션 등 다양한 애플리케이션을 위해 다양한 User Sets을 로드하고 저장할 수도 있습니다.

이러한 User Sets을 로드하고 저장할 수 있습니다. 카메라의 공장 초기 설정을 다시 로드하는 것도 가능합니다. 자세한 내용은 User Sets 항목을 참조하십시오.

User Set 저장하기#

User Set을 하드 디스크의 파일로 저장하려면 pylon Viewer를 사용하고, 메뉴 바에서 Camera를 클릭한 다음 File Access …를 선택하십시오.

pylon Viewer에서 User Set 저장

Download를 클릭하기 전에 pylon Viewer 또는 pylon API를 사용하여 해당 User Set이 User Set으로 저장되었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 하드 디스크에 기록된 파일에 거의 내용이 없고 크기가 1 kB에 불과합니다.

파일에는 .dat와 같은 확장자가 필요합니다. 하드 디스크에 저장된 파일은 읽을 수 있는 텍스트 파일이 아닙니다.

정보

Basler ace 2 카메라는 하드 디스크로 또는 하드 디스크에서 User Sets을 저장하거나 로드하는 것을 지원하지 않습니다. 이는 현재 카메라의 펌웨어 버전과 다른 버전에서 저장된 User Sets 간에 비호환성이 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 Camera File Access 대화상자에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

기술 문서로 돌아가기