콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

재배포 가능한 pylon Runtime 설치 옵션#

Windows용 pylon의 Redistributable pylon Runtime 설치 패키지에서 사용할 수 있는 명령줄 옵션 개요입니다. Linux용 pylon Redistributable Runtime 패키지는 존재하지 않습니다. Debian 설치 프로그램 패키지에는 어떠한 설치 옵션도 포함되어 있지 않습니다.

디스플레이 옵션#

/help or /?

도움말 정보를 표시합니다.

/quiet

사용자 인터페이스를 표시하지 않고 설치를 실행합니다. 사용자에게 어떠한 프롬프트, 메시지 또는 대화 상자도 표시되지 않습니다.

/passive

진행률 표시줄만 표시되는 설치를 실행합니다. 설치 프로그램은 설치가 진행 중임을 나타내지만, 사용자에게 프롬프트나 오류 메시지는 표시되지 않습니다.

설치 옵션#

/install

기본 기능을 설치합니다. 다음 항목이 필요합니다. /quiet 또는 /passive.

/install=<FeatureId1;FeatureId2;...> | <all>

선택한 기능을 설치합니다. 다음 항목이 필요합니다. /quiet 또는 /passive.

/exclude=<FeatureId3;FeatureId4;...>

설치에서 제외할 기능을 정의합니다. 이러한 제외된 기능은 설치된 다른 기능에 필요하지 않은 이상 설치되지 않습니다. 이 매개변수는 다음 항목과 조합하여 사용할 수 있습니다. /install 파라미터.

/uninstall

pylon을 완전히 제거합니다. 다음 항목이 필요합니다. /quiet 또는 /passive.

/uninstall=<FeatureId1;FeatureId2;...>

선택한 기능을 제거합니다. 다음 항목이 필요합니다. /quiet 또는 /passive.

사용 가능한 기능#

Runtime

`Cpp_Runtime`

`Net_Runtime`

`CRuntime`

DataProcessing

`DataProcessing_Runtime`

GigE_Support

`GigE_Runtime`

`GigE_Performance_Driver`

`GigE_Filter_Driver`

`GenTL_Producer_GigE`

`GigE_Configurator_Optimizer`

`GigE_Configurator_IP`

USB_Support

`USB_Runtime`

`USB_Camera_Driver`

`GenTL_Producer_USB`

Camera_Link_Support

`Camera_Link_Runtime`

`Camera_Link_Configuration_Tool`

CoaXPress_Support

`CoaXPress_Runtime`

`CoaXPress_Interface_Driver`

GenTL_Consumer_Support

CamEmu_Support

DirectShow

Twain

/targetpath=<path>

pylon이 설치될 폴더를 정의합니다. 동일한 버전의 pylon 설치 프로그램에 추가 기능을 설치할 때 대상 경로를 변경할 수 없습니다.

/allowupgrade

이전에 설치된 pylon 버전의 업그레이드를 허용합니다. 다음 항목이 필요합니다. /quiet 또는 /passive.

/restoreall

업그레이드 시 설치된 모든 기능의 복원을 강제합니다. 복원할 수 없는 경우 설치가 실패합니다. 다음 항목이 필요합니다. /quiet 또는 /passive.

/repair

설치된 pylon 기능을 다시 설치합니다.

재배포 가능한 pylon Runtime 설치 옵션 사용 방법#

설정을 사용자 정의하려면 Basler 제품 문서에서 유용한 지침을 확인할 수 있습니다.

(위 목록에서 굵은 글씨로 표시된) 하위 범주가 있는 기능의 경우, 기본 범주를 기능으로 사용할 수 없습니다. 예를 들어 다음 항목을 제거하려면 USB_Support, 각 하위 기능을 개별적으로 나열해야 합니다.

다음은 몇 가지 명령줄 입력 예시입니다.

GigE 드라이버, DirectShow 및 Twain을 제외한 모든 기능과 함께 pylon Runtime 설치:

pylon_Runtime_<version_number>.exe /exclude=DirectShow;Twain;GigE_Runtime_GigE_Performance_Driver;GigE_Filter_Driver

디스플레이 정보 없이 기존 pylon Runtime 설치에서 Camera Emulator, USB Runtime 및 USB GenTL Producer 제거:

pylon_Runtime_<version_number>.exe /quiet /uninstall=CamEmu_Support;USB_Runtime;GenTL_Producer_USB

기술 문서로 돌아가기