Linux에서 pylon Viewer가 실행되지 않는 경우#
문제#
pylon tar.gz 또는 .deb 패키지를 다운로드하여 Linux 시스템(예: Ubuntu 22.04)에 설치한 후 pylon Viewer 아이콘을 클릭해도 아무런 반응이 없습니다.
/opt/pylon/bin에서 "pylonviewer" 응용 프로그램을 시작하면 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized.
Reinstalling the application may fix this problem.
Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, wayland-egl,
wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, webgl, xcb.
Aborted (core dumped)
해결 방법#
이는 종속성이 누락되었거나 제대로 구성되지 않았기 때문입니다. pylon 릴리스 노트의 내용입니다.
인용
pylon Viewer: pylon Viewer를 사용하려면 시스템용 최신 Mesa OpenGL 드라이버를 설치해야 합니다. Debian 기반 플랫폼에서는 libgl1-mesa-dri, libgl1-mesa-glx, libxcb-xinerama0 및 libxcb-xinput0 패키지도 설치해야 합니다.
이 문제를 해결하려면 터미널을 열고 다음을 입력하십시오.
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0
여전히 pylon Viewer가 시작되지 않으면 릴리스 노트에 언급된 대로 최신 Mesa OpenGL 드라이버를 설치하십시오.