PTP Synchronization Doesn't Work When IGMP Snooping Is Enabled#
Basler GigE 카메라는 멀티캐스트 브로드캐스트 주소인 224.0.1.129로 PTP 동기화 정보를 전송합니다.
즉, "카메라가 아닌" 장치가 연결되어 있더라도 모든 멀티캐스트 트래픽이 모든 네트워크 포트로 플러딩됩니다. 레이어-2 또는 레이어-3을 지원하는 많은 네트워크 스위치는 이러한 멀티캐스트 트래픽 플러딩을 방지하기 위해 IGMP Snooping 기능을 제공합니다.
그러나 이를 위해서는 장치가 특정 IGMP 그룹에 들어가기 위해 IGMP 쿼리를 전송해야 합니다.
Basler GigE 카메라는 어떤 종류의 IGMP 그룹에도 들어가지 않으므로, IGMP snooping은 Basler GigE 카메라의 PTP 트래픽을 차단합니다.
이 문제를 방지하는 유일한 방법은 네트워크 스위치에서 IGMP snooping을 비활성화하는 것입니다.

참고: IGMP snooping을 활성화했다가 비활성화할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 모든 카메라가 여전히 마스터로 PTP 역할을 수행하며 슬레이브로의 역할 변경을 거부합니다. 카메라의 전원을 재부팅(Power cycling)하면 이 문제가 해결됩니다.