PoE(Power over Ethernet) 케이블의 핀 배열#
이 문서에서는 PoE(802.3af) 표준을 준수하는 GigE 케이블의 핀 배열을 설명합니다.
기가비트 이더넷을 사용하려면 8개의 전선이 필요합니다. 하지만 전체 대역폭이 필요하지 않은 경우에는 4개의 전선만 사용해도 됩니다.
다음 표는 위키백과에서 발췌한 것입니다:

가장 오른쪽에 있는 네 개의 열에 대한 설명은 다음과 같습니다:
- 예비 부품에 대한 10/100 모드 B, DC :
- 전원은 4개의 전용 핀을 통해 공급됩니다
- 데이터는 네 개의 서로 다른 핀을 통해 제공됩니다
- 10/100 모드 A, DX 및 데이터 혼합:
- 팬텀 전원을 사용하면 케이블 4가닥을 절약하면서 10/100 속도로 작동할 수 있습니다. 기가비트 속도가 필요하지 않고 케이블 연결을 간소화하고 싶은 경우 이 방법이 유용할 수 있습니다.
- 1000(1 기가비트) 열 두 개는 PoE를 통한 고속 전송을 나타냅니다. 팬텀 전원을 다시 사용함으로써 8개의 선이 모두 활용됩니다.
팬텀 파워 기술은 동일한 물리적 매체를 통해 전원 공급과 데이터 전송을 동시에 가능하게 합니다.