pylon vTools를 사용한 Flat Field Correction 수행#
카메라에 비네팅 기능이 없는 경우 pylon vTools를 사용하여 보정을 수행할 수 있습니다. 첨부된 예제에서는 Image Loading, Image Smoothing, Image Combiner vTools를 사용했습니다.
먼저 셰이딩을 나타내는 이미지를 생성해야 합니다. 이를 위해 지정된 카메라, 렌즈 및 조명 설정으로 균일한 배경의 이미지를 획득하여 저장합니다.
Workbench에서 이 이미지를 로드하고 Image Loading 및 Image Smoothing vTools를 사용하여 부드럽게 처리합니다. 마지막 단계에서 Image Combiner vTool을 사용하여 카메라의 라이브 이미지와 부드럽게 처리된 셰이딩 이미지를 결합합니다.

Image Combiner vTool은 다음 방정식을 수행하는 데 사용됩니다.

적절한 타겟 그레이 값은 대략 비네팅 이미지의 최대값이어야 합니다. 그렇지 않으면 원치 않는 포화 현상이 발생할 수 있습니다.
위의 예제 레시피에서 타겟 그레이 값은 8비트 이미지의 경우 230입니다.