Basler pylon Performance Driver와 호환되는 네트워크 어댑터#
pylon 7.1 및 이후 버전#
pylon 7.1부터 GEV 필터 드라이버가 대폭 개선되었습니다. 이 새로운 필터 드라이버는 모든 1GigE, 5GigE 및 10GigE 네트워크 어댑터를 지원합니다. 최상의 성능과 안정성을 위해 Basler는 Basler 네트워크 어댑터 사용을 권장합니다. 새로운 GEV 필터 드라이버가 기존의 pylon GEV performance driver를 대체합니다. 즉, pylon 7.1부터는 performance driver가 더 이상 필요하지 않습니다.
pylon 7.0 및 이전 버전#
Basler는 Basler GigE Vision 카메라 인터페이스 연결을 위해 두 가지 GigE Vision 네트워크 드라이버를 제공합니다.
- Basler 필터 드라이버는 모든 네트워크 어댑터와 호환되는 기본 GigE Vision 네트워크 드라이버입니다. 필터 드라이버의 장점은 광범위한 호환성입니다.
- Basler performance driver는 하드웨어 전용 GigE Vision 네트워크 드라이버입니다. performance driver는 특정 Intel Pro 1000 칩셋을 사용하는 네트워크 어댑터("호환 칩셋")와만 호환됩니다. performance driver의 장점은 PC와 카메라 간의 네트워크 트래픽을 처리하는 데 필요한 CPU 부하를 크게 줄여준다는 것입니다. 또한 패킷 재전송 메커니즘이 더 견고합니다.
Basler performance driver의 이점을 활용하려면 Intel Pro 1000 네트워크 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 어댑터는 일반적으로 performance driver에서 잘 작동합니다. 그러나 Intel Pro 1000 시리즈가 시간에 따라 변경되었으므로 Basler performance driver가 특정 Intel Pro 1000 어댑터를 지원하지 않을 수도 있습니다.
사용 중인 Intel Pro 1000 네트워크 어댑터가 Basler performance driver와 호환되는지 확인하려면 다음 표를 참조하십시오.

이 표에는 현재 지원되는 Intel Pro 1000 칩셋과 해당 하드웨어 ID가 나열되어 있습니다.
정보
일부 칩셋은 pylon 버전 2.1과 호환되지만 pylon 버전 2.0과는 호환되지 않습니다.
네트워크 어댑터의 하드웨어 ID를 확인하려면 다음을 수행하십시오.
- 시작 > 실행을 클릭합니다.
- 다음과 같이 입력합니다: devmgmt.msc
- 확인을 클릭합니다. 장치 관리자가 시작됩니다.
- 네트워크 어댑터 노드를 확장합니다.
- Intel Pro 1000 어댑터 이름을 마우스 우클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 속성을 선택합니다.
- 자세히 탭을 클릭하고 드롭다운 목록에서 하드웨어 ID가 선택되어 있는지 확인합니다.

- 자세히 탭의 목록에 있는 하드웨어 ID를 위의 표와 비교하여 확인하십시오.
어댑터의 하드웨어 ID가 표의 ID와 일치하지 않는 경우, 네트워크 어댑터에 Basler 필터 드라이버를 사용해야 합니다.