콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

microDisplay X가 Bayer 이미지를 흑백 이미지로 저장하는 현상#

문제#

컬러 카메라와 함께 microDisplay X를 사용할 때, Bayer Pixel Format을 사용하여 취득한 이미지는 컬러로 표시됩니다. 하지만 Save 버튼(아래 그림 참조)을 사용하여 이미지를 저장하면 디스크의 파일은 일반적인 Bayer 패턴 구조를 가진 흑백 이미지일 수 있습니다.

microDisplay X에서 이미지 저장하기

원인#

microDisplay X 소프트웨어는 Bayer 포맷의 이미지를 컬러로 변환하여 표시하지만, DMA 버퍼의 콘텐츠는 원래 포맷 그대로 저장합니다. 따라서 예를 들어 BayerRG8(RAW 이미지)을 사용하여 취득한 이미지는 단색(Monochrome) TIFF 파일로 저장되며, 결과 이미지에서 Bayer 패턴을 확인할 수 있습니다. RGB8(컬러 이미지)을 사용하여 취득한 이미지는 뷰어에서 보이는 것과 같이 컬러 TIFF 파일로 저장됩니다.

해결 방법#

제공된 해결 방법이 없으며, 이는 의도된 동작입니다.

기술 문서로 돌아가기