콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

microDisplay X에서 프레임 그래버에 마지막으로 사용된 Applet을 수동으로 변경하기#

예를 들어 microDisplayX를 더 이상 열 수 없는 경우, 마지막으로 사용한 applet을 수동으로 변경해야 할 수 있습니다. 이를 위해 AppData 디렉터리의 구성 파일을 통해 applet을 수정할 수 있습니다.

다음 안내는 imaFlex 및 imaWorx 프레임 그래버 모두에 적용됩니다.

  1. AppData 디렉터리에 액세스합니다.

    • Windows + R을 눌러 실행 대화상자를 엽니다.
    • %appdata%를 입력하고 Enter를 누릅니다.
    • Roaming 폴더로 이동한 후 Basler 디렉터리를 엽니다.
  2. 구성 파일을 편집합니다.

    • Basler 폴더 안에서 이름이 me6_0_init인 파일을 찾습니다.
    • 텍스트 편집기를 사용하여 이 파일을 엽니다.
  3. 마지막으로 사용된 applet에 대한 항목을 찾아 다음과 같이 변경합니다.

    • Acq_QuadCXP12Area.dll
    • 변경을 완료한 후 파일을 저장합니다.
  4. PC를 다시 시작합니다.

    • 컴퓨터를 재부팅합니다.
    • microDisplay X를 실행합니다. 이제 프레임 그래버가 기본 applet과 함께 로드됩니다.

다음 단계를 따르면 applet을 수동으로 재설정할 수 있으며, 이를 통해 microDisplay X가 정상적으로 다시 작동하게 됩니다.

기술 문서로 돌아가기