콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

방법: GigE 카메라 사용 중 손실된 패킷 또는 프레임 문제 해결하기#

여러 대의 카메라에서 동시에 이미지를 획득할 때(예: 두 대의 카메라를 병렬로 실행하는 하드웨어 트리거) 패킷 또는 프레임이 드롭되는 현상이 발생할 수 있습니다.

일반적으로 이는 네트워크 스위치나 NIC의 일부 하드웨어 캐시 또는 버퍼가 유입되는 네트워크 패킷의 갑작스러운 폭증으로 인해 일시적으로 초과되기 때문에 발생합니다.

손실된 패킷/프레임을 확인하는 편리한 방법은 pylon Viewer에서 카메라의 통계를 관찰하는 것입니다.

  1. Guru 레벨로 전환합니다.
  2. pylon Viewer의 디바이스 트리에서 카메라 이름을 클릭하여 카메라를 선택합니다.
  3. Stream Parameters를 선택한 다음 Statistics를 선택합니다.

GigE 카메라를 실행하는 동안 패킷/프레임이 손실되고 있음을 확인한 경우, 네트워크 어댑터의 구성을 최적화해 볼 수 있습니다.

네트워크 어댑터를 최적화하려면 다음을 수행할 수 있습니다.

  1. Windows 제어판에서 Network Connections 창을 엽니다.
  2. 네트워크 어댑터의 연결 이름을 마우스 우클릭하고 드롭다운 메뉴에서 Properties를 클릭합니다. Properties 창이 열립니다.
  3. Configure를 클릭합니다. 컨트롤러 속성 창이 열립니다.
  4. Advanced를 클릭합니다. Properties 그룹에서 다음 매개변수를 선택하고 value 그룹에서 해당 값을 설정합니다.

정보

네트워크 어댑터 모델에 따라 네트워크 어댑터의 매개변수 이름이 아래에 표시된 것과 다를 수 있습니다. 또한 매개변수 설정 방법이 다를 수 있으며 일부 매개변수는 사용하지 못할 수도 있습니다.

  • Jumbo Frames(또는 Jumbo Packets) 매개변수를 최대값으로 설정합니다. Jumbo Frames 매개변수가 없는 경우 프레임 크기와 관련된 매개변수를 선택하고 그 크기를 최대값(일반적으로 1.5 kB(1500))으로 설정합니다.

  • 수신 디스크립터 수와 관련된 매개변수(예: Receive Descriptors)를 선택하고 최대값으로 설정합니다.

  • CPU 인터럽트 수와 관련된 매개변수(예: Interrupt Moderation Rate)를 선택하고 이 기능을 끕니다(또는 가장 낮은 값으로 설정합니다).

네트워크 어댑터에 따라 CPU 인터럽트 수 설정 방법이 다를 수 있습니다. 예를 들어 매개변수를 사용하여 인터럽트 조절에 대한 낮은 숫자를 설정한 다음 다른 매개변수를 사용하여 인터럽트 조절을 활성화해야 할 수 있습니다.

또한 GigE 카메라의 구성도 최적화해야 합니다.

  • If your network adapter supports Jumbo Frames, set a Packet Size (in the Transport Layer of a camera in pylon Viewer) to a value <= Jumbo Frames value from your NIC (e.g. 3000, 6000, 9000 [KB]).

    정보

    문제 해결을 위해 NIC와 카메라 모두 패킷 크기 1500에서 시작하십시오. 이는 이전 100BaseT 네트워크에서도 지원하는 패킷 크기이므로 매우 안정적인 시작점입니다.

  • 원하는 프레임 속도를 여전히 달성할 수 있는 값으로 Inter-Packet Delay(pylon Viewer의 카메라 Transport Layer에 있음)를 늘립니다.

    정보

    경우에 따라 패킷 또는 프레임 손실문제를 해결하기 위해 Inter-Packet Delay를 최대로 늘려야 할 수 있으며, 이로 인해 카메라의 최대 프레임 속도가 감소하게 됩니다.

  • 선택적으로 Frame Transmission Delay를 늘려 프레임 전송 시작을 지연시킬 수 있습니다. 여러 대의 카메라가 있는 시스템에서는 이 역시 스위치나 NIC의 부하를 줄일 수 있습니다.

최적의 패킷 크기 및 인터 패킷 지연을 위해 카메라를 자동으로 구성하려면 pylon과 함께 제공되는 pylon GigE Configurator를 사용할 수도 있습니다.

기술 문서로 돌아가기