방법: 멀티 카메라 IP 라우팅 설정하기#
시스템 및 카메라의 올바른 IP 구성에 대해 고민하기 전에, 목표로 하는 아키텍처를 먼저 고려해야 합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다:
- 단일 네트워크로 작업하며 디바이스 간에 사용 가능한 대역폭 공유
- 각 카메라마다 전체 대역폭을 사용할 수 있도록 여러 네트워크 설정
두 아키텍처에 대한 자세한 내용은 아래에 설명되어 있습니다. 혼합 시나리오도 가능하지만 여기에서는 다루지 않습니다.
먼저 네트워크 크기(디바이스 수)를 선택하십시오. 머신 비전 애플리케이션의 경우 Basler에서는 예약된 사설 IPv4 네트워크 대역 내의 IP 주소를 사용할 것을 권장합니다:

이하에서는 가장 일반적인 C 클래스 네트워크에 초점을 맞추겠습니다. 설명을 더욱 간단하게 하기 위해 항상 서브넷 마스크 255.255.255.0을 사용하여, 각각 65,000개 이상의 디바이스가 있는 65,000개 이상의 서브넷을 허용하도록 하겠습니다.
IPv4 주소는 점으로 구분된 4개의 10진수 블록으로 구성됩니다. 지정된 서브넷 마스크를 사용할 때 앞의 세 블록은 서브넷(Net ID)을 나타내고 마지막 블록만 개별 디바이스(Host ID) 번호를 지정할 수 있습니다.

정보
모든 네트워크에서 첫 번째와 마지막 IP 주소는 예약되어 있으므로 디바이스에 사용해서는 안 됩니다. 위의 예에서는 192.168.0.0 및 192.168.0.255가 이에 해당합니다.
대역폭 공유 - 단일 NIC#
여러 카메라에 대해 GigE 대역폭을 공유할 수 있는 경우 단일 네트워크와 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)가 필요합니다. 카메라와 NIC 모두 동일한 네트워크에 속해야 합니다. IP 주소를 설정할 때 이 점을 고려해야 합니다.
다음 예제에서는 하나의 서브넷 192.168.1.0을 사용합니다:
4개의 IP 주소는 Net ID 192.168.1을 기반으로 하며, .1, .2, .3, .4를 호스트 ID로 사용합니다:

통신하려면 모든 디바이스가 동일한 서브넷에 속해야 합니다.
정보
그림과 같이 개별 구성 요소를 연결하려면 추가 스위치가 필요합니다.
전체 대역폭 - 다중 NIC#
각 카메라에 전체 GigE 대역폭이 필요한 경우 여러 NIC와 서로 다른 IP 서브넷을 사용해야 합니다. 다음 사례에서는 두 개의 서브넷 192.168.1.0과 192.168.4.0을 사용합니다. 해당 IP 주소는 다음과 같습니다.
- Net ID: 192.168.1 (호스트 ID로 .1 및 .2 사용)
- Net ID: 192.168.4 (호스트 ID로 .1 및 .2 사용)

IP 라우팅: 각 카메라와 NIC에는 자체 서브넷이 있습니다.