방법: 매 프레임마다 다른 장치를 트리거하도록 카메라 출력 설정하기 (플립플롭)#
이 솔루션은 ace 2, boost, dart IMX/M 및 racer 2 카메라와 호환됩니다.
목표는 각 프레임마다 카메라의 출력 라인을 번갈아가며 변경하여, 서로 다른 조명이나 장치가 순차적으로 트리거되도록 하는 것입니다. 이 설정은 플립플롭 회로와 유사하게 작동합니다.
이 솔루션은 각 프레임마다 두 개의 서로 다른 광원이 번갈아가며 트리거되는 "Multiframe Trigger" 기능을 요청하는 고객에게 적용할 수 있습니다. 이는 Basler 카메라에서 지원하는 표준 기능이 아닙니다.
그러나 카메라의 Counter 기능을 사용하여 이를 구현할 수 있습니다. 이 동작을 구현하려면 카메라에 다음과 같은 구성을 적용하십시오.
Counter 1:

Counter 2:

Line 2:

Line 3:

이미지 취득을 시작하여 Counter 루프를 시작합니다.
참고
racer 2 카메라에서는 위에서 설명한 구성이 이미지의 각 라인마다 트리거를 전환합니다. 대신 전체 프레임 간에 전환하려면, Counter Event Source = Frame Active Counter 1 및 Counter 2에 대해 설정하십시오.