How to: GRUB에서 마지막 부팅 선택 기억하기#
Linux 및 Windows OS가 설치된 듀얼 부팅 시스템을 사용하는 경우, 부트로더로 GRUB이 설치되어 있을 것입니다.
기본 OS나 목록의 첫 번째 항목으로 부팅하는 대신 Grub이 마지막으로 선택한 OS를 기억하게 하려면, Grub 설정을 편집하여 지정할 수 있습니다.
진행 방법은 다음과 같습니다:
- Linux(예: Ubuntu)로 부팅하고 터미널을 엽니다.
- Grub 설정을 편집합니다:
- 다음 줄을 주석 처리하고
GRUB_DEFAULT=0(또는 임의의 숫자)를 다음으로 대체하십시오: - 파일을 저장하고 다음을 입력하여 Grub을 업데이트합니다:
- (해당되는 경우에만) update-grub을 사용할 수 없는 경우:
이제 Windows에서 재부팅하면 Windows로 부팅됩니다. 이는 Ubuntu에도 적용됩니다.