방법: 주파수 분주기 생성하기#
다음 조건을 가정합니다.
- 하드웨어 트리거를 사용하여 Basler ace 2, boost 또는 dart R 카메라에서 이미지를 취득하려고 합니다.
- 트리거 소스 주파수가 목표로 하는 이미지 취득 주파수보다 높습니다.
Counter 기능을 사용하면 일종의 주파수 분주기를 만들 수 있습니다.
예를 들어, 15th 트리거마다 이미지를 취득하려고 한다고 가정해 보겠습니다.
먼저 Counter 1을 설정합니다.
- 다음 파라미터를 원하는 하드웨어 라인에 할당합니다.
CounterEventSource파라미터입니다. - 다음 값 중 하나로
CounterResetSource파라미터를 ExposureActive로 설정합니다. - 다음 값 중 하나로
CounterResetActivation매개변수:RisingEdge. 이렇게 하면 노출이 시작될 때마다(노출 활성 상승 에지) Counter가 재설정됩니다. - 다음 값 중 하나로
CounterDuration파라미터 값을 15로 설정합니다. 모든 트리거 입력은 Counter 값을 증가시킵니다.

마지막으로 Frame Start 트리거의 Trigger Source를 Counter 1 End로 설정합니다.
이제 Counter가 15에 도달하면 Counter End 이벤트가 생성됩니다. Counter End 이벤트는 프레임 시작을 트리거하고 이미지가 취득됩니다.

노출이 시작되면 Exposure Active 신호가 상승하여 Counter가 재설정되고 주기가 계속됩니다.