콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

방법: Basler boost V Output Line의 출력 전압 확장하기#

Basler boost V 카메라는 하나의 갈바닉 절연 출력 라인(Line 2)을 갖추고 있습니다.

종단(Termination)에 따라 High 레벨은 2 VDC 또는 4 VDC가 됩니다:

갈바닉 절연 출력 라인 사양

(24 VDC 신호와 같은) 더 높은 전압 레벨이 필요한 디바이스를 구동하려면 외부 회로를 추가해야 합니다.

Basler는 다음 그림과 같이 NPN 트랜지스터를 사용할 것을 권장합니다:

NPN 트랜지스터가 포함된 회로도

트랜지스터의 선택은 필요한 전류에 따라 달라집니다.

기술 문서로 돌아가기