방법: PTP 동기화 후 카메라 Timestamp를 로컬 시간으로 변환하기#
UTC PTP Grand Master Clock(또는 PTP 소프트웨어)과의 PTP 동기화 후, GigE 카메라는 새로운 Timestamp를 수신합니다.
카메라가 이제 PTP Grand Master Clock(또는 PTP 소프트웨어)과 동기화되었기 때문에 이는 정상적인 동작입니다.
새로운 카메라 Timestamp 값은 다음과 같습니다:
1 444 444 200 000 000 000
이 값은 로컬 시간, 즉 "실제 시간(real world time)"으로 변환할 수 있습니다.
먼저 UTC는 Thu Jan 01 1970 00:00:00 GMT+0000(그리니치 표준시)부터 시간 측정을 시작한다는 점을 알아야 합니다. 이 시점에서 Timestamp 값은 0("시작점")입니다.
Timestamp 값은 시작점과의 차이를 나노초 단위로 나타낸 것입니다.
위의 카메라 Timestamp를 "실제 시간"으로 변환하면 Sat Oct 10 2015 02:30:00 GMT+0000이 됩니다.
이를 처리하려면 Unix Timestamp와 같은 온라인 변환기를 사용하세요.