콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

방법: pylon GrabResult를 MVTec HALCON HImage로 변환하는 방법#

pylon을 이미지 획득에 사용하고 MVTec HALCON을 추가 이미지 처리에 사용하려면 pylon GrabResult를 HALCON HImage로 변환해야 합니다.

다음 코드 조각은 HALCON의 일반적인 설정과 다음 Pixel Format(Mono8, BGR / RGB 및 pylon CImageFormatConverter 클래스를 사용한 Bayer Pixel Format)에 대한 이미지 생성 방법을 보여줍니다.

아래 코드는 HALCON HImage를 표시하기 위해 HALCON HWindow를 설정하는 방법을 보여줍니다.

...
/* Create an instant camera object with the first camera device found */
CInstantCamera camera(CTlFactory::GetInstance().CreateFirstDevice());

/* Get the camera nodes to Width and Height */
camera.Open();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
CIntegerPtr Width = nodemap.GetNode("Width");
CIntegerPtr Height = nodemap.GetNode("Height");

/* Create HWindow for display */
HWindow window(16, 16, Width->GetValue(), Height->GetValue(), 0, "visible", "");
/* Destination image (except for MONO8) */
HImage image;
...

Mono8용 이미지를 사용하려는 경우의 코드입니다. Mono8의 경우 HImage 생성자를 직접 사용할 수 있습니다.

...
if (ptrGrabResult->GetPixelType() == EPixelType::PixelType_Mono8)
{
       HImage img("byte",
                 (Hlong)ptrGrabResult->GetWidth(),
                 (Hlong)ptrGrabResult->GetHeight(),
                 (uint8_t*)ptrGrabResult->GetBuffer());
       /* Show HImage in HWindow */
       window.AttachBackgroundToWindow(img);
}
...

BGR8packed(BGR, 픽셀당 24비트)의 경우 다음 코드를 사용하십시오.

...
else if (ptrGrabResult->GetPixelType() == EPixelType::PixelType_BGR8packed)
{
       image.GenImageInterleaved((uint8_t*)ptrGrabResult->GetBuffer(),
                                 "bgr",
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetWidth(),
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetHeight(),
                                 -1,
                                 "byte",
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetWidth(),
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetHeight(),
                                 0, 0, -1, 0);
       window.AttachBackgroundToWindow(image);
}
...

BGR과 RGB를 혼동하지 마십시오. 색상이 잘못 표시될 수 있습니다. 카메라에서 BGR을 사용하는 경우(EPixelType::PixelType_BGR8packed), HImage에 "bgr" 속성도 필요합니다.

카메라에서 RGB를 사용하는 경우(EPixelType::PixelType_RGB8packed), HImage에 "rgb" 속성도 필요합니다.

따라서 RGB8packed(RGB, 픽셀당 24비트)의 경우 다음 코드를 사용하십시오.

...
else if (ptrGrabResult->GetPixelType() == EPixelType::PixelType_RGB8packed)
{
       image.GenImageInterleaved((uint8_t*)ptrGrabResult->GetBuffer(),
                                 "rgb",
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetWidth(),
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetHeight(),
                                 -1,
                                 "byte",
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetWidth(),
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetHeight(),
                                 0, 0, -1, 0);
       window.AttachBackgroundToWindow(image);
}
...

Bayer pixel formats의 경우, HImage를 생성하기 전에 pylon CImageFormatConverter 클래스를 사용하여 GrabResult를 BGR CPylonImage로 변환하십시오.

...
else
{
       CPylonImage pylonimage;
       CImageFormatConverter fc;
       fc.OutputPixelFormat = PixelType_BGR8packed;
       /* Convert GrabResult to BGR image first */
       fc.Convert(pylonimage, ptrGrabResult);
       /* Now create the BGR HImage */
       image.GenImageInterleaved((uint8_t*)pylonimage.GetBuffer(),
                                 "bgr",
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetWidth(),
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetHeight(),
                                 -1,
                                 "byte",
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetWidth(),
                                 (Hlong)ptrGrabResult->GetHeight(),
                                 0, 0, -1, 0);
       window.AttachBackgroundToWindow(image);
}
...

C++ 및 C#용 Visual Studio 솔루션은 여기서 확인할 수 있습니다.

기술 문서로 돌아가기