콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Multiple ROI 기능이 프레임 레이트에 미치는 영향#

Multiple ROI 기능은 Basler ace 2 및 boost R 카메라의 표준 기능입니다.

Resulting Frame Rate는 동등한 Image ROI의 프레임 레이트에 해당합니다.

예를 들어, 다음과 같은 설정의 ace 2를 고려해 보겠습니다.

  • Column 1 크기 = 1000
  • Column 2 크기 = 800
  • Row 1 크기 = 200
  • Row 2 크기 = 600

결과적인 multiple ROI 크기는 (1000 + 800) x (200 + 600) = 1800 x 800입니다.

프레임 레이트는 multiple ROI 기능이 없는 1800 x 800 크기의 Image ROI를 가진 카메라의 프레임 레이트와 동일합니다.

기술 문서로 돌아가기