Camera vTool에 GigE 카메라가 표시되지 않음#
문제#
pylon Workbench에서 작업하며 Camera vTool에 카메라를 할당하려고 하지만 카메라 목록에 나타나지 않습니다. 그러나 pylon Viewer에서는 표시됩니다.

해결 방법#
카메라의 IP 구성을 확인하십시오. 연결된 네트워킹 어댑터와 서브넷 마스크가 일치하지 않거나, 카메라가 네트워크 어댑터와 다른 서브넷에 있을 수 있습니다.
pylon Viewer는 pylon Workbench와 구현 방식이 다르며, 브로드캐스트를 수행하여 카메라를 찾아 목록에 표시하므로 카메라가 표시됩니다. 반면 Workbench는 이러한 카메라 검색 방식을 따르지 않으며 네트워크 어댑터와 동일한 서브넷에 있는 카메라만 찾을 수 있습니다.
올바른 IP 구성의 예:
- 카메라 IP 주소: 192.168.50.10 / 서브넷 마스크: 255.255.255.0
- 네트워크 어댑터 IP 주소: 192.168.50.1 / 서브넷 마스크: 255.255.255.0
올바른 IP 구성을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Basler 제품 문서를 참조하십시오.
또는 pylon GigE Configurator를 사용하여 IP 구성을 자동으로 변경하십시오.