일반 네트워크 스위치 권장 사항#
최적의 카메라 성능을 위해 Basler는 자사 제품과의 호환성이 테스트된 고품질의 액세서리를 사용할 것을 권장합니다.
물론 다른 액세서리도 카메라와 함께 사용할 수 있습니다.
Basler는 다음 요구사항을 충족하는 장치를 강력히 권장합니다.
- 포트당 512 KB를 초과하는 충분한 양의 버퍼 memory가 장착되어 있어야 합니다. 일부 공급업체는 버퍼 memory를 MB 단위로 표기하므로 주의해야 합니다. 이 값은 사용 가능한 포트 수로 나누어야 합니다. 예: 8포트 스위치의 경우 2 MB는 포트당 2 MB / 8 = 256 KB를 의미합니다.
- CPU 부하를 줄이기 위해 점보 프레임(최소 9 KB)을 지원합니다.
- 데이터 전송 경로에 추가되는 지연 시간(latency)이 20 µs 미만입니다.
또한, 애플리케이션에 필요한 경우 스위치가 Power over Ethernet(PoE 또는 IEEE 802.3af로 알려짐)을 지원하는지 확인할 수 있습니다.
이 데이터를 찾을 수 없는 경우, 네트워크 스위치 제조업체에 더 자세한 데이터 시트를 문의하십시오.
기술 데이터가 양호하더라도 양산에 들어가기 전에 광범위한 테스트를 수행하는 것이 좋습니다. 이는 모든 것이 문제없이 작동하는지 확인하는 유일한 방법입니다.