프레임 그래버가 감지되지 않음: PCIe 버스 BIOS 설정#
시스템에서 프레임 래버를 감지하는 데 문제가 있는 경우(장치 관리자에서 카드가 인식되지 않음), BIOS 설정을 확인하는 것이 좋습니다.
이는 감지된 PCIe 세대가 예상과 일치하지 않는 경우 특히 유용할 수 있습니다.
프레임 래버가 전원 공급장치에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 프레임 래버 모델에 따라 LED를 통해 올바른 전원이 공급되고 있는지 확인할 수 있습니다.
이 경우 시스템 부팅 시 BIOS 설정으로 이동하십시오. BIOS 진입 방법에 대해서는 시스템 문서를 참조하십시오.
그런 다음 Advanced Configurations 및 PCIe LinkSpeed로 이동하여 가능한 가장 높은 속도로 설정되어 있는지 확인하십시오.
자동 설정이 항상 가장 높은 PCIe 속도를 보장하는 것은 아닙니다. 따라서 Basler에서는 가능한 가장 높은 PCIe 세대를 직접 선택할 것을 권장합니다.
다음 스크린샷은 최대 PCIe Gen3를 지원하는 DELL Precision Tower 5810에서 촬영되었습니다: