pylon Camera Emulator의 프레임 레이트를 제한하는 요인#
pylon Camera Emulator를 사용할 때 도달할 수 있는 프레임 속도에는 고유한 제한이 없습니다. 하지만 특정 시스템에서 도달할 수 있는 프레임 속도를 제한하는 몇 가지 요소가 있습니다:
- 카메라 파라미터 구성 (예: AcquisitionFrameRate 또는 ExposureTime)
- CPU에서 처리해야 하는 테스트 이미지 표시 (TestImageSelector)
- 그림 표시 (ImageFileMode = On)
최성능을 위해 pylon Viewer에서 다음 설정을 사용하십시오:
- Acquisition Controls > Enable Acquisition Frame Rate 비활성화됨
- Acquisition Controls > 세 가지 ExposureTime 구성 모두 최소값으로 설정 (100.0 / 1.0 / 100)
- Image Format Controls > Test Image Selector를 Test Image Off로 설정
이 구성에서 Dell OptiPlex 5050을 사용하여 약 9 GB/s에서 1 MP 사진으로 9000 fps를 달성했습니다.
정보
위의 값(9000 fps)은 예시일 뿐입니다. 설정에 따라 다른 결과가 나타날 수 있습니다.