SWIR 카메라에는 방열 조치가 필요한가요?#
Basler SWIR 카메라를 사용 중이며 과열을 방지하기 위해 추가 조치를 취해야 하는지 궁금하십니까?
SWIR 카메라는 현재 USB 및 GigE 인터페이스로 제공되며, USB 카메라는 GigE 모델에 비해 전력 소비량이 훨씬 낮습니다.
일반적인 답변을 제공하기는 어렵지만, 경험상 SWIR 카메라에는 어떠한 냉각핀도 필요하지 않습니다. 문서에 명시된 사양을 준수하는 한 정상적으로 작동합니다(센서 온도는 대략 35~40°C일 것입니다).
새로운 펌웨어 기능을 통해 Basler는 15°C의 센서 온도에서 능동 냉각 방식의 카메라와 견줄 만한 Quality를 달성합니다.
이해를 돕기 위해, 웹사이트의 사진들은 방열판 없이 실온에서 18 dB gain, 50 ms의 Exposure Time으로 GigE 카메라를 사용하여 촬영되었습니다.
Quality 측면에서 기대치를 충족하지 못하는 경우, (Basler heat sink for ace 2와 같은) 냉각핀이 결과 개선에 분명히 도움이 될 수 있습니다.