NI LabVIEW IMAQdx에서 GigE 카메라 사용 시 이미지 스트림이 지연되는 현상#
LabVIEW IMAQdx 환경에서 GigE 카메라를 사용할 때, 이미지 스트리밍 중 일부 GVSP 패킷이 지연되는 현상이 발생할 수 있습니다. 이 경우 해당 이미지가 평소보다 훨씬 늦게 LabView에 도착합니다.
NI IMAQdx 드라이버가 대략 1초마다 255.255.255.255로 검색 핑(DISCOVERY_CMD)을 주기적으로 전송하여 GigE 카메라를 검색하는 것으로 보입니다.
이 명령을 비활성화하면 원활한 이미지 스트리밍을 구현하는 데 도움이 됩니다.
다음 레지스트리 키를 사용하여 자동 검색 메커니즘을 비활성화할 수 있습니다. 키가 존재하지 않으면 추가하십시오.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\niimaqdxk\Parameters]
"DiscoveryTimeout"=dword:00000000
이 설정은 자동 검색 메커니즘만 비활성화합니다. 수동 카메라 열거는 이 레지스트리 키의 영향을 받지 않습니다.
GigE Vision 카메라를 전혀 사용하지 않는 경우에도 이 메커니즘을 비활성화할 수 있습니다.