콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon Filter Driver 사용 시 CPU 부하#

몇 년 전만 해도 pylon performance driver와 비교할 때 pylon filter driver를 사용하면 CPU 부하가 훨씬 더 높았습니다. 하지만 그것은 듀얼 코어 CPU 시절의 이야기입니다.

하이퍼스레딩을 지원하는 i7 CPU 시대인 현재, pylon filter driver는 pylon performance driver와 거의 동등한 성능을 발휘합니다. 요즘에는 두 드라이버 간의 차이가 거의 무의미합니다.

이로 인해 Basler는 10GigE performance driver에 대한 수요가 없다고 판단하고 있습니다.

다음 측정은 다음 구성 요소를 사용하여 수행되었습니다.

컴퓨터: Dell 데스크톱 PC Optiplex 7010 NIC: Intel X540(10GigE) 네트워크 스위치: s3300-28x 카메라의 패킷 크기: 3000

스크린샷에 표시된 것처럼 filter driver를 사용하여 10대의 카메라로 병렬 이미지 취득을 수행해도 i7 CPU 부하의 12%만 소비됩니다.

Filter Driver를 사용한 카메라의 병렬 사용

기술 문서로 돌아가기