콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

레이저를 사용하는 카메라에서 이미지 내 원형 패턴 발생#

문제#

레이저를 사용하는 일부 응용 분야, 특히 레이저 빔 프로파일링의 경우 이미지에 "과녁(bull's eye)" 모양과 유사한 간섭 무늬가 나타날 수 있습니다.

원인#

이 현상은 일반적으로 "뉴턴 링(Newton's Rings)"으로 알려져 있으며, 레이저광이 이미지 센서의 커버 유리와 상호 작용할 때 발생합니다.

이 현상은 커버 유리의 곡률, 빛의 파장, 입사각 등 다양한 변수에 따라 달라집니다.

자세한 내용은 여기(위키백과)에서 확인할 수 있습니다.

해결 방법#

유일하게 확실한 해결책은 이미지 센서의 커버 유리를 제거하는 것입니다(예: 미국 Wilco Imaging). 그러나 이 작업은 매우 번거롭고 센서 다이가 손상될 위험이 매우 높습니다. 개방된 다이 위에 먼지 입자 하나만 있어도 많은 픽셀이 손상됩니다.

일부 카메라의 경우 Basler에서 "글래스리스(glassless)" 카메라를 공급할 수 있습니다. 그러나 취급 공정의 복잡성으로 인해 Basler와의 특별 계약이 필요합니다. 대부분의 응용 분야 또는 다른 모델을 사용하는 응용 분야의 경우, Basler는 애프터마켓 커버 유리 제거 서비스를 제공할 수 있는 평판 좋은 제3자 업체 목록을 유지 관리하고 있습니다.

귀하의 응용 분야를 논의하고 적절한 솔루션을 찾으려면 Basler 영업 또는 지원 팀에 문의하십시오.

기술 문서로 돌아가기