Certificate of Compliance 대 Declaration of Conformity#
카메라와 함께 "Certificate of Compliance"(CoC)가 배송되거나 Basler에 해당 문서를 요청할 수 있다고 예상하실 수 있습니다.
이 문서는 일반적으로 Basler 제품에는 적용되지 않으며 "Declaration of Conformity"(DoC)와는 다릅니다. 대개 카메라와 함께 제공되는 송장이 CoC를 대신할 수 있습니다.
설명#
"Declaration of Conformity"(DoC)는 디자인이 준수하는 표준을 명시하는 문서입니다. 예를 들어 EMC 주제와 관련하여 당사의 "CE Declaration of Conformity"는 카메라 디자인이 DoC에 나열된 CE 표준을 준수함을 명시합니다.
"Certificate of Compliance"(CoC)는 수령한 부품이 주문 시 제출된 사양을 충족함을 확인하는 문서입니다.
CoC는 파이프, 전선 등 맞춤형 가공 부품을 주문할 때 흔히 사용됩니다. 이 분야에서 공급업체는 주문 시 고객에게 여러 옵션(길이, 재질 등)을 제공하며, 공급업체는 CoC를 통해 사양이 충족되었음을 증명할 수 있습니다.
그러나 Basler는 일반적으로 표준 제품을 주문할 때 이러한 옵션을 제공하지 않습니다. 따라서 주문과 관련된 유일한 "사양"은 카메라의 부품 번호입니다. 배송된 송장에 부품 번호가 명시되어 있으므로 송장이 배송품이 사양을 충족함을 확인하는 역할을 할 수 있습니다.