Basler Lens Selector에서의 화각 계산#
카메라와 렌즈 조합의 화각을 계산하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예:
방법 1: 작동 거리 및 피사체 크기 기준:

방법 2: 렌즈의 초점 거리 및 센서 크기 기준:

이러한 계산 결과는 약간 다를 수 있습니다.
Basler Lens Selector는 방법 2를 사용하여 화각을 계산합니다.
예: 25 mm 렌즈가 장착된 IMX540 카메라(a2A-5328)를 사용한다고 가정해 보겠습니다.

방법 2를 사용하여 다음과 같이 계산합니다:

그리고 이는 렌즈 셀렉터에서 정확히 얻을 수 있는 결과입니다:

작동 거리를 710 mm로 고려할 때, 계산기는 25 mm 초점 거리를 사용하면 400 mm x 345 mm 영역을 볼 수 있음을 나타냅니다.

그러나 방법 1을 사용한 화각은 다음과 같습니다:


결과가 약간 다른 것을 볼 수 있습니다.
렌즈 셀렉터 툴은 초점 거리와 센서 크기를 바탕으로 화각을 계산합니다.